Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS61196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5916 主题中讨论的其他器件:TPS92390、 TPS61196
尊敬的专家:
客户正在寻找 4通道灌电流解决方案、他们的电流要求为100mA/通道、最大 LED 电压为70V (一串23个 LED)。
他们可以接受的最大信道是8信道、但我找不到任何符合其所有要求的解决方案。 (16通道对它们来说太大)
他们也有价格问题,所以只要网上价格低於0.5元,他们便会考虑。
我是否可以帮助您了解哪一款器件是客户的最佳解决方案?
谢谢你。
此致、
Cindy