This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:查找4通道灌电流类型 LED 驱动器

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125013/tlc5916-finding-4-channel-current-sink-type-led-driver

器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件:TPS92390TPS61196

尊敬的专家:

客户正在寻找 4通道灌电流解决方案、他们的电流要求为100mA/通道、最大 LED 电压为70V (一串23个 LED)。

他们可以接受的最大信道是8信道、但我找不到任何符合其所有要求的解决方案。 (16通道对它们来说太大)

他们也有价格问题,所以只要网上价格低於0.5元,他们便会考虑。

我是否可以帮助您了解哪一款器件是客户的最佳解决方案?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

     我认为、在我们的线性多通道 TLC59xx 系列中、我们的器件无法支持高达70V 的 VLED 电压。 您可以看一看 TPS92390和 TPS61196、它们是具有外部 FET 的升压控制器类型器件、可以支持如此高的电压。