This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQSTUDIO 错误代码1721化学编程失败

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124490/bq34z100-bqstudio-error-code-1721-chem-programming-failed

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

更换 BQ34Z100EVM 板上的 BQ34Z100器件后、我也会遇到此问题。
最近从 Digi-Key 购买的更换设备不是-G 版本、但在固件更新后出现问题。
我在装有 EV2300版本3.1r 的 Vista 32位计算机上下载并安装了 BQSTUDIO、ChemUpdate978和 sluc580.zip。

在 BQSTUDIO 启动时、检测到的器件为0100_0_06、但 BQ34Z100不会出现在目标列表中。
选择 BQ34Z100-G1时、会给出以下警告:

BQ34Z100应该出现吗?

当我继续操作时、使用 BQ34Z100-G1目标、BQSTUDIO 会正常打开。

尝试对从 Chemistry (化学成分)列表中选择的 CHEMID 进行编程时、出现1721错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记对固件进行编程。
    执行此操作后、我得到以下结果。

    如何更新目标 bqz 容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rom:

    每次您最初下载 BQStudio 时、所有.bqz 容器的列表均来自。 BQStudio 之所以检测器件 0100_0_06、是因为它知道 IC 上当前的固件、但该数字与您最初下载 BQStudio 时获得的.bqz 不匹配。 在正确的固件中进行编程后、这不应该是一个大问题。 更新和获取所有最新.bqz 容器的最佳方法是获取 BQStudio 的最新版本。 但是、由于化学成分 已成功编程、我在您的当前应用中看不到任何大问题。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    供参考、我的软件是最新版本。

    昨天我下载并安装了 BQSTUDIO、chem 更新程序和固件文件。
    但 BQSTUDIO 未在目标列表中包含 BQ34Z100。

    就 BQSTUDIO 而言、固件从 V6升级到 V16是否使器件 BQ34Z100-G1?
    那么、一切都应该顺利进行?

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 BQ34Z100EVM 产品页面

    https://www.ti.com/tool/BQ34Z100EVM

    列出了支持软件

    bq34z100评估软件(修订版 A) —SLUC366A.ZIP (54775KB)
    除了 BQSTUDIO 之外、是否还需要安装此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rom:

    BQ34Z100评估软件包含一个旧版 GUI、过去用于代替 BQStudio。 无需安装此软件。

    bqz 问题几乎肯定只是.srec 版本(您编程的固件)与.bqz 版本(BQStudio 用于正确显示所有内容的寄存器映射)之间的不匹配。 由于您的所有文件在 BQStudio 中都是最新的、因此我建议从 TI.com 上的 BQ34Z100-G1产品页面下载 bq34z100器件固件。 这将确保器件上的固件为 G1版本。 您应该能够通过 BQStudio 内的编程插件将此固件上载到器件中。 如果您已经完成此步骤、并且 BQStudio 在启动时不会自动检测、我可以找到合适的.bqz 文件并将其发送给您。

    请告诉我、这对您有所帮助、或者您需要 BQ34Z100-G1 .bqz。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我认为旧版 GUI 可能是这种情况。


    混乱的原因是 它作为  主要下载软件放置在 www.ti.com/.../BQ34Z100EVM 上、 底部提到的较新的 BQSTUDIO 作为相关资源。

    更新器件固件后、打开 BQSTUDIO 没有问题。

    谢谢、

    ROM