主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO、
更换 BQ34Z100EVM 板上的 BQ34Z100器件后、我也会遇到此问题。
最近从 Digi-Key 购买的更换设备不是-G 版本、但在固件更新后出现问题。
我在装有 EV2300版本3.1r 的 Vista 32位计算机上下载并安装了 BQSTUDIO、ChemUpdate978和 sluc580.zip。
在 BQSTUDIO 启动时、检测到的器件为0100_0_06、但 BQ34Z100不会出现在目标列表中。
选择 BQ34Z100-G1时、会给出以下警告:

BQ34Z100应该出现吗?
当我继续操作时、使用 BQ34Z100-G1目标、BQSTUDIO 会正常打开。

尝试对从 Chemistry (化学成分)列表中选择的 CHEMID 进行编程时、出现1721错误。