This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27411设置

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123087/bq27411-g1-bq27411-settings

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我们 将 BQ27411-G1C 用于其中一个项目。(我们使用的是具有3200容量、3.7伏标称电压、50 mA 截止电流的电池)我对一些参数有疑问:  

 

1 -在 IT cfg 寄存器中、我对 除用户 RAM-PWR 以外的所有参数使用典型值。 我不明白如何计算正确的值。 如果您能为我提供有关此参数的帮助、我将不胜感激。

2 -对于锥形电流、我选择截止电流(50mA)作为限值。 这是正确的假设吗?

3 -对于  "Ra Table Class"、我必须执行任何操作、还是监测计自行计算这些值? 由于这是一个手持设备、电池可能会变为0V、电量监测计可能会失去校准(如果有)。 在重新计算校准之前、当电池开始充电时、是否会产生这种影响?正确的 SOC 计算? 如果是、是否有任何方法可以避免每次监测计通电时重新校准。 (请注意、ROM 未在我的器件中编程、因此、如果检测到上电复位、我必须手动加载寄存器设置)

4 - Battery Management Studio 表示它不支持 BQ27411-G1C。 因此、我不知道如何对器件的 ROM 进行编程。 没有黄金映像、是否有任何方法可以实现它?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.除非您使用的是负载模式= 1 (恒定功率)和负载选择= 6 (用户定义的速率)、否则不需要配置此参数。 当监测计使用其默认负载模式和负载选择值时、它将自动跟踪此情况。

    2.您在正常运行期间使用的电流是多少? 通常、您希望锥形电流约为正常 CC 充电的10%。

    3. RA 跟踪 DOD 上电池的阻抗并在放电周期内自动更新。

    4.这是说 BQStudio 没有检测到任何器件。您能分享 一下您是如何为器件上电的吗? 正在与哪些引脚进行哪些连接? 通常、可以继续执行此警告、查看您的寄存器是否正在读取、器件是否在 BQStudio 内响应一次。

    谢谢、此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。 已解决。

    2。 我们的器件是一款手持式移动设备、因此在充电和放电期间、电流设置会有很大差异。

    -当器件通过网络发送数据时、它瞬间消耗大约2A 电流、在正常工作模式下消耗大约70mA 电流、在空闲模式下消耗大约8mA 电流、在超低功耗模式下消耗大约0.5mA 电流。  

    -为了给器件充电、我们使用 USB 充电器、基于 USB 类型的充电电流可以是1600mA (快速充电器)、1000mA (标准充电器)、500mA (USB 端口)。  

    因此、我无法确定要使用哪个电流进行计算。 此外、即使是在充电时(假设是 USB 充电)、如果我发送瞬时充电电流的数据可能会低至0、因为瞬时调制解调器的电流消耗为2A。 这很麻烦,所以我可以用一些建议来避免出现任何问题。

    3。 在下面、您可以找到我们的监测计电路原理图:

    将电池连接到电路后、我将上拉电阻器连接到 SCL 和 SDA (5K 欧姆)、并从器件的+V 输出获取上拉电压。

    我将 BQ29800唤醒、因为它处于休眠状态、然后再允许将电池电压输出。 我检查电压、一切看起来都正常。 然后、我将电路连接到 EV2400、如下所示:

    然后、我打开 battery managemnt studio 并从测量仪表列表中选择0421_1_09_A0-bq27411G1C.bqz、将地址扫描设置为默认值。 屏幕不显示任何内容、当我按下刷新按钮时、下面显示了以下错误:

    为了确保 SDA 和 SCL 线连接正确、我尝试切换 SDA 和 SCL 电缆、等待10秒钟、重新连接并重新启动 Battery Management Studio。 在这种情况下、Battery Management Studio 会打开、几秒钟后、它会完全关闭。  

    然后我尝试将地址设置为0xAA 而不是默认值。 在这种情况下、屏幕显示如下所示的内容、这一点毫无意义、有时读数会消失等。

    为了 确保 SDA 和 SCL 线连接正确、我尝试切换 SDA 和 SCL 电缆、等待10秒钟、重新连接并重新启动 Battery Management Studio。  在这种情况下,battery management studio 返回一个错误,显示“0xAA return no answer”...

    -当我通过 MCU 查询时、监测计返回0xA1至 DM 代码查询。 数据表中未记录此代码。 这会是个问题吗?

    很抱歉、回答很长、但我尽力为您提供帮助。  

    提前感谢您、

    Serdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了第3个问题。 似乎连接器已插入 SMB 而不是 i2c。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    是的、插入端口1是尝试与该器件通信时的常见错误。

    就锥形电流而言、50mA 在这里应该可以正常工作。 如果您的电流在 CC 正常运行期间下降、则不应触发有效的充电终止。 该器件仅在 CV 模式下的充电周期结束时检查 VCT。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我使用 Battery Management Studio 打开电池时、我看到一些寄存器显示错误、并且寄存器丢失。 例如:

     -例如、当我选中"RES Relax Time"时、GUI 的"Gas Gauging"选项卡将其显示为零。

    -但是、当我使用高级通信读取寄存器时、根据数据表、设置正确、如下所示:

    2022-08-05 12:16:37705,WR,AA,3E,1, 50

    2022-08-05 12:16:46079,WR,AA,3F,1, 01

    2022-08-0512:16:49473,Rd,AA,40,32, 64 19 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 01 14 00 0B 00

    -另外,GUI 中显示的一些其他参数错误,但当高级通信读取这些参数时返回正确的值。 "最大 SIM 速率,最小 SIM 速率,..." 特别是 IT cfg 和 State 部分中的许多参数...

    您确定使用 BQ Studio 获得黄金映像并编写它是否安全? 因为当我打开 Battery Management Studio 时、它会出现以下错误。

    此外、当我读取此芯片的默认 DM 代码时、它返回0xA1、而不是0xA0。 因此、使用此 GUI 使用此工具获得的图像对数千个电量监测计进行大规模编程是很危险的。

    是否有任何关于此工具是否正常的保证? 是否可以使用 MCU 将所有寄存器设置获取到阵列并将其编程到 OTP?  

    我很困惑、时间不长。  

    如果有任何帮助、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serder、

    BQStudio 旨在能够用于开发以获取黄金映像文件。 您使用该工具时遇到的问题可能是因为.bqz 文件的版本与实际 IC 上的固件版本不匹配。 存储在.bqz 中的某些寄存器地址可能无法正确映射到固件版本中的地址。 器件是否会自动打开 GUI、或者在 GUI 完全启动之前是否仍需要选择.bqz 文件?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题继续在 :e2e.ti.com/.../4172136