This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A33的 ESD 保护方法

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124730/tps7a33-esd-protection-method-for-the-tps7a33

器件型号:TPS7A33

您好!

我使用 TPS7A33从-16.5V 生成-15V 电压。我遇到的问题是、芯片在长期工作后会始终如一地失效。 故障发生后、输出显示为0.65V。 在数据表中、我发现芯片容易受到 ESD 问题的影响、因此我计划为芯片添加 ESD 保护电路。 我的计划是在输出和接地之间添加一个二极管。 希望您能根据自己的经验推荐 ESD 保护电路以及哪种二极管模型可以正常工作。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu、

    如果 ESD 是一个问题、那么通常您将添加一个快速动作的肖特基二极管、该二极管的 oward 压降不大于0.3V。  这将防止电压超过数据表中的绝对最大额定值。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复。 我找到了一个快速恢复肖特基二极管 CUS08F30,其规格如附所示。 希望得到您的建议。

    此致、

    Zeyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu、

    这可能起作用。 使用该二极管时、在更高的电流和更低的温度下、正向电压将超过0.3V。  线性稳压器将会升高温度、肖特基二极管也会出现这种温度升高的一些情况、这将在这里为您提供帮助。  该二极管是一种常见的封装、因此如果您需要其他器件(我不确定您是否会这样做)、可以轻松地将其换出。

    供参考-我更关心的是 FB 引脚、而不是 OUT 引脚、尽管您可以尝试在每个引脚上添加一个二极管。  FB 引脚通常是线性稳压器中最敏感的节点、因为它未滤波以实现最高环路增益。  OUT 引脚将具有输出电容、这使得该节点上的大型振铃或 ESD 事件不太可能发生(大多数 ESD 事件没有显著的能量、因此无法为大量电容充电。  但 FB 节点上通常没有电容...)。  只要您在单位增益反馈(Vout > Vref)之外的其他条件下运行、反馈电阻器就会阻止电流过二极管、该 VF 不应超过0.3V。

    我将快速讨论其他引脚:NR/SS 引脚与 OUT 引脚类似。  通常在这里放置一个足够大的电容器来连接 GND、并且它在导通后为直流电、因此我不会期望这是我要保护的最敏感节点。  如果您认为 ESD 事件可以到达该节点、并且低电容从该节点连接到 GND、我会将 EN 引脚视为要保护的东西。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我还会为 FB 引脚提供 ESD 保护。 在上一篇文章中、我发现 FB 引脚二极管的大反向电流会使输出电压变得一团糟。 因此、我想知道您是否知道 FB 引脚二极管可以安全地提供多少反向电流。

    此致、

    Zeyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu、

    遗憾的是、我们没有对内部 ESD 引脚二极管进行表征、以了解这些最坏情况下的反向电流。  反馈电阻器应限制流入 FB 引脚的反向电流、这将有所帮助。  当然、肖特基二极管会限制电压。  由于这些原因、我们通常比电流更担心 FB 引脚上的电压应力。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我计划使用外部二极管  CFSH05-20L TR PBFREE 来保护 FB 引脚。 希望得到您的建议。

    此致、

    Zeyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu、

    我认为 CFSH05-20L TR PBFREE 可能适用于 FB 引脚。

    谢谢、

    斯蒂芬