This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124155/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76930

您好!

我们需要24系列 BMS、因此我们计划使用两个 AFE (BQ76952)和两个电量监测 IC。  

是否可以级联两个 AFE 和两个电量监测计?

此致。

Pradeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    要堆叠多个 BQ76952、您只需要一个监测计。  有关如何同时使用监测计和 BQ76952的信息、请参阅此参考设计: TIDA-010030参考设计| 德州仪器 TI.com。  此技术文章将展示如何使用低侧 FET 堆叠 BQ76952: (+)如何堆叠电池监控器以用于多节工业应用-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。  最后、您可能会发现之前的这篇 E2E 帖子对于确定如何在两个堆叠监视器之间拆分您的24节电池非常有用: (+) BQ76952:堆叠、每芯片电池-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。  希望这些信息涵盖所有内容!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    仅使用一个 AFE  

    我需要使用两个 AFE 的参考设计。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我对没有作出澄清表示歉意。  此链接(TIDA-010030参考设计| TI.com) 仅演示了如何将 BQ76952与监测计配合使用。  它不显示堆叠。  此链接( 如何为多节电池的工业应用堆叠电池监控器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛)显示了堆叠、但未显示如何将 BQ76952与监测计配合使用。  第三个链接(BQ76952:堆叠、每芯片电池-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)提供了有关如何在串联电池少于32节或每个显示器少于16节时在两个 BQ76952之间划分电池的信息。  遗憾  的是、TI 目前没有用于演示 BQ76952堆叠和电量计配对的参考设计。  您必须使用技术文章和参考设计中的信息来制定自己的原理图。  希望这方面的解释更清楚!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

     在级联图中、上部和底部 AFE 具有相同的 I2C 线路、该线路连接到微控制 器、微控制器如何同时读取两个 AFE 数据。 AFE 是否有任何特定地址?

     如何配置 AFE 地址????

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我将分别回答您的问题。

    1) 1)微控制器如何同时读取两个 AFE 数据?  

    每个 BQ76952都有一个可配置的默认8位器件地址(用于读取的器件地址和用于写入的器件地址)、其中最后一位是 R/W 位。  为了使用相同的 I2C 线路与每个 BQ76952通信、MCU 可以 使用器件的唯一地址调用每个 BQ76952 (更改地址的说明在下面介绍)。  此方法不允许 MCU 同时与两个 BQ76952进行通信、但此应用不需要同步通信。  尝试同时与两个 BQ76952通信将导致数据乱码。

    2) 2)  AFE 是否有任何特定地址??

    I2C 器件地址默认设置为0x10 (写入)、0x11 (读取)。


    3)如何配置 AFE 地址????

    可以通过使用所需的写入地址对 Settings:Configuration:I2C Address 进行编程来更改 I2C 器件地址。  此参考设计(TIDA-01093参考设计| TI.com)展示了如何将 MCU 连接到多个 AFE 以处理与具有相同地址的两个器件的通信。  请注意、此参考设计适用于 BQ76930、但 MCU 到 AFE 逻辑可应用于 BQ76952。

    有关 I2C 协议的更多信息、请参阅 技术参考手册中的第9.2节 I2C 通信子系统。  本手册以及其他有用的 BQ76952资源(如软件开发指南)可在以下链接的技术文档文件夹 中找到:BQ76952数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。  我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria