主题中讨论的其他器件: BQ76930
您好!
我们需要24系列 BMS、因此我们计划使用两个 AFE (BQ76952)和两个电量监测 IC。
是否可以级联两个 AFE 和两个电量监测计?
此致。
Pradeep
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Pradeep、
要堆叠多个 BQ76952、您只需要一个监测计。 有关如何同时使用监测计和 BQ76952的信息、请参阅此参考设计: TIDA-010030参考设计| 德州仪器 TI.com。 此技术文章将展示如何使用低侧 FET 堆叠 BQ76952: (+)如何堆叠电池监控器以用于多节工业应用-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。 最后、您可能会发现之前的这篇 E2E 帖子对于确定如何在两个堆叠监视器之间拆分您的24节电池非常有用: (+) BQ76952:堆叠、每芯片电池-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 希望这些信息涵盖所有内容!
最棒的
Andria
您好 Pradeep、
我对没有作出澄清表示歉意。 此链接(TIDA-010030参考设计| TI.com) 仅演示了如何将 BQ76952与监测计配合使用。 它不显示堆叠。 此链接( 如何为多节电池的工业应用堆叠电池监控器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛)显示了堆叠、但未显示如何将 BQ76952与监测计配合使用。 第三个链接(BQ76952:堆叠、每芯片电池-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)提供了有关如何在串联电池少于32节或每个显示器少于16节时在两个 BQ76952之间划分电池的信息。 遗憾 的是、TI 目前没有用于演示 BQ76952堆叠和电量计配对的参考设计。 您必须使用技术文章和参考设计中的信息来制定自己的原理图。 希望这方面的解释更清楚!
最棒的
Andria
您好 Pradeep、
我将分别回答您的问题。
1) 1)微控制器如何同时读取两个 AFE 数据?
每个 BQ76952都有一个可配置的默认8位器件地址(用于读取的器件地址和用于写入的器件地址)、其中最后一位是 R/W 位。 为了使用相同的 I2C 线路与每个 BQ76952通信、MCU 可以 使用器件的唯一地址调用每个 BQ76952 (更改地址的说明在下面介绍)。 此方法不允许 MCU 同时与两个 BQ76952进行通信、但此应用不需要同步通信。 尝试同时与两个 BQ76952通信将导致数据乱码。
2) 2) AFE 是否有任何特定地址??
I2C 器件地址默认设置为0x10 (写入)、0x11 (读取)。
3)如何配置 AFE 地址????
可以通过使用所需的写入地址对 Settings:Configuration:I2C Address 进行编程来更改 I2C 器件地址。 此参考设计(TIDA-01093参考设计| TI.com)展示了如何将 MCU 连接到多个 AFE 以处理与具有相同地址的两个器件的通信。 请注意、此参考设计适用于 BQ76930、但 MCU 到 AFE 逻辑可应用于 BQ76952。
有关 I2C 协议的更多信息、请参阅 技术参考手册中的第9.2节 I2C 通信子系统。 本手册以及其他有用的 BQ76952资源(如软件开发指南)可在以下链接的技术文档文件夹 中找到:BQ76952数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 我希望这对您有所帮助!
最棒的
Andria