This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:PCB 热焊盘图案上的通孔是否应填充树脂?

Guru**** 2586295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125014/tps51116-through-holes-on-the-pcb-thermal-land-pattern-should-be-filled-with-resin-or-not

器件型号:TPS51116

您好!

我的客户正在使用20引脚 HTSSOP 封装。
数据表第47页的图显示了封装背面与 PCB 之间的间隙。
为了确保将后散热焊盘焊接到 PCB 焊盘布局上、PCB 焊盘布局上的通孔是否应填充树脂、以便不会从通孔焊接到 PCB 背面?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano、

    [引用 userid="36030" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125014/tps51116-the-穿孔 在 PCB 上-热-焊盘-焊盘-图案-应该-填充-有-树脂-或-不符"]数据表第47页的图显示了 PCB 数据表和封装背面之间的间隙[引用]。

    封装背面和 PCB 之间不应有间隙。  散热焊盘应直接焊接到 PCB 上。

    [引用 userid="36030" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125014/tps51116-the-穿孔 在 PCB 上-热焊盘-焊盘-焊盘-焊盘-焊盘应该-填充-有树脂-或不"焊盘]、以确保焊盘上的热流过 PCB 焊盘/焊盘焊盘、从而使焊盘焊盘焊盘的后部/焊孔不会从焊到焊盘上

    否、不应在过孔中加入焊料。 以下是 TI 建议的确保通过过孔的焊料流不会显著的建议:

    完整封装信息链接: www.ti.com/.../slma002h.pdf

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 的散热焊盘连接到接地平面以实现更好的散热。 PCB 焊盘图案上的孔具有 GND 电势。 我不会看到焊料流动有问题。 本文档介绍了散热焊盘焊接 PowerPAD 热增强型封装(修订版 h)(TI.com)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Travis、Mahmoud、

    感谢您的回答。
    我有一个确认。
    查看数据表上的下图、 我的客户认为 PCB 和散热焊盘之间的间隙为0.05至0.15mm、如红色圆圈所示。
    但是、他们的理解是错误的?  

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirano、

    对这一混乱表示歉意。   散热焊盘和 PCB 之间有非常小的间隙(您提到的0.05至0.15mm)、以便为模板应用的焊锡膏留出空间。 焊接后、间隙中填充了焊料(来自模板应用的焊锡膏)、这会形成与散热焊盘的良好热连接。 有关详细信息、请参阅上一链接中文档的第11页。

    谢谢、

    特拉维斯