请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988EVM 主题中讨论的其他器件: TPS65988
大家好、
客户正在使用芯 片 TPS65988DHRSHR 设计双端口 USB C PD3.0产品、该应用属于纯 PD。 他们还决定使用 TPS65988EVM 模块设计作为参考。
客户正在请求有关其设计的帮助:
1. USB 端口1必须支持所有配置文件、范围为5V/3A (15W)- 20V/5A (100W)
2. USB 端口#2必须支持高达25-30W 的电力输送,但应支持5V-20V 的所有电压电平,例如:USB 端口#2应支持5V/3A、9V/3.3A、15V/2A、20V/1.5A,是否可以配置相同的电压?
他们 计划在两个端口上使用 LM3489QMM/NOPB。 请提供建议。
提前感谢。
此致、
Marvin