This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:设计帮助

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125017/tps65988evm-design-help

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

大家好、

客户正在使用芯  片 TPS65988DHRSHR 设计双端口 USB C PD3.0产品、该应用属于纯 PD。 他们还决定使用 TPS65988EVM 模块设计作为参考。  

客户正在请求有关其设计的帮助:

1. USB 端口1必须支持所有配置文件、范围为5V/3A (15W)- 20V/5A (100W)
2. USB 端口#2必须支持高达25-30W 的电力输送,但应支持5V-20V 的所有电压电平,例如:USB 端口#2应支持5V/3A、9V/3.3A、15V/2A、20V/1.5A,是否可以配置相同的电压?
他们 计划在两个端口上使用 LM3489QMM/NOPB。 请提供建议。

提前感谢。

此致、

Marvin