This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155EVM-FLY:量化 LM5155在促销中的优势

Guru**** 2550150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481, LM5155, LM5155EVM-FLY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123723/lm5155evm-fly-quantify-the-benefits-of-lm5155-for-promotion

器件型号:LM5155EVM-FLY
主题中讨论的其他器件:LM3481-FLYBACKEVMLM3481LM5155

大家好、

这是支持 INOVANCE 的 FAE、它是中国排名第一的伺服和交流逆变器。 我正在尝试通过将 LM5155的性能与 LM3481进行比较来向客户推广 LM5155。 我有 LM3481-FLYBACKEVM (5V~32V 输入和12V 输出)和 LM5155EVM-FLY (18V~36V 输入和5V 输出)、并且我设法修改了 LM5155 EVM 的输入和输出参数以匹配 LM3481。 现在、这两个器件都是 5V~32V 输入和12V 输出。

嗯、然后我执行了效率测试、 结果表明 LM5155-FlybackEVM 具有更高的效率。 但是、这两个 EVM 电路板上的主要器件(例如 MOSFET、整流二极管和变压器(匝数比))不同、比较效率似乎不公平。 理想的方法是 使用控制器 IC 设计两个相同的电路板、这是唯一的区别、但这种方法不切实际且耗时。 那么、如何使用 这两个 EVM 板量化 LM5155的优势呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minghang、

    一个想法是使用 LM5155/56反激式控制器快速入门计算器输入修改 后的 LM5155 EVM 上外部组件的参数。

    然后、作为比较、输入 LM3481 EVM 上的组件值并验证 效率差异。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    很抱歉未及时回复。

    我已经尝试 了快速入门计算器、它很有用。

    感谢您的建议、祝您愉快!

    此致、

    Minghang