This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:Fusion Digital Power Designer -在 NVM 中写入命令/存储

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123566/tps53667evm-769-fusion-digital-power-designer---writing-commands-storing-in-nvm

器件型号:TPS53667EVM-769
主题中讨论的其他器件:TPS53667、USB-TO-GPIO

我正在为内核电压轨设计电源。  我正在考虑使用 TPS53667。  我获得了开发板并下载了 Fusion Digital Power Designer。  我已经连接好了、我可以与它进行通信。  我有一个连接到5V 的独立偏置电源、因此我可以在 不 打开主电源的情况下进行通信。  我唯一要做 的就是在 GUI 上的 Vout 命令下将出厂默认1V 输出更改为0.8V。  它显示我更改了该值、然后将其写入器件。  它成功地将其写入 RAM。  然后、我打开主电源(12V)、它开始调节1V 而不是0.8V。  GUI 显示设定点为0.8V、但它不在我的负载和监视器上。   

但是、当我在12V 电源开启时写入0.8V 时、它将 在运行时动态更改电压。  查看原理图、12V 电压根本没有接触 TPS53667、因此我不确定发生了什么情况。  我没有更改过任何设置或板上的引脚、因此我不确定正在发生什么情况。

另一个注意事项是、在 GUI 的监控器下、无论我加载多少电路板、输出电流始终为0。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我有一些问题要问您。

    1.您如何连接硬件? 您是否正在使用 TI USB 转 GPIO 器件?

    2.您只更改 Vout 命令,还是也更改 VBOOT?

    3.您是否从 GUI 获得有效的输入电压读数?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 TI USB 转 GPIO

    2. 我没有更改 VBOOT 命令,当它在0.8V 启动时,只是在 GUI 中错过了它。

    3、 是的、我得到有效的输入电压。

    输出电流和输入电流不正确。  例如、我处于70A OUT、Iout 监视器大约为20A (我有4个相位打开)。  IIN 为1.5A、但在我的电源上为3.2A。

    另一个问题是、如何将其写入 NVM、以便使设置保持不变?  我看到 Store Config to NVM、当我这么做时、它显示为成功、但在我重启电源时、它不会存储它。  我感觉自己漏了一步、但不确定是什么?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您如何执行电流测量? 从12V IN 变为0.8V OUT、假设效率为95%、您预计电流乘以14倍。  

    [~引脚 userid="426189" url="/support/power-managing-group/power-management/f/power-management-forum/1123566/tps53667evm-769-fusion-digital-power-designer---writing-commands-store-in-NVM/4166712#4166712"]输出电流和输入电流不正确。  例如、我处于70A OUT、Iout 监视器大约为20A (我有4个相位打开)。  IIN 为1.5A、但在我的电源上为3.2A。[/引述]

    在此测试中、70A/3.2A 测量值毫无意义。 3.2A x 12V = 38W 输入、70A x 0.8V = 56W 输出。 效率为147%、这是不正确的。

    该芯片的20A/1.5A 数据非常接近预期值。 1.5A x 12V = 18W 输入、20A * 0.8V = 16W 输出。 效率为89%、这对于所有四个相位都以低电流运行是合理的。

    此外、尝试写入 VBOOT、写入硬件、然后将 CONFIG 存储到 NVM、并查看这是否使器件在下电上电后启动至正确的输出电压。  

    如果您有更多问题或未发现您的问题、我手头上有 EVM、我可以尝试在明天的实验中重复您遇到的问题。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    因此、所发生的情况是、我使用的 Eload 达到了我的电压所处的电流阈值。  我只需要切换到更大的负载、在70A 输出时、效率达到90%。  我还回顾了、并将其闪存到 NVM、因此我认为我在这里很好。   

    唯一的问题是电流监控器仍然与我测量的值与 O 示波器不匹配。  我有13.44VIN 4.61AIN 和0.8VOUT 70AOUT、但监控器中的输出电流约为30Aout 和2.5A、这并不是什么大问题、可能有一个设置我丢失了、但它实际上并不与任何东西相关。  我进行了4个阶段、这些阶段不是显示器读数的倍数、而是仅供参考的阶段。  导通相位比其他器件热3C、但这是由于我的器件上焊料不良(将电感器交换为我要使用的电感器)。