主题中讨论的其他器件:TPS53667、USB-TO-GPIO
我正在为内核电压轨设计电源。 我正在考虑使用 TPS53667。 我获得了开发板并下载了 Fusion Digital Power Designer。 我已经连接好了、我可以与它进行通信。 我有一个连接到5V 的独立偏置电源、因此我可以在 不 打开主电源的情况下进行通信。 我唯一要做 的就是在 GUI 上的 Vout 命令下将出厂默认1V 输出更改为0.8V。 它显示我更改了该值、然后将其写入器件。 它成功地将其写入 RAM。 然后、我打开主电源(12V)、它开始调节1V 而不是0.8V。 GUI 显示设定点为0.8V、但它不在我的负载和监视器上。
但是、当我在12V 电源开启时写入0.8V 时、它将 在运行时动态更改电压。 查看原理图、12V 电压根本没有接触 TPS53667、因此我不确定发生了什么情况。 我没有更改过任何设置或板上的引脚、因此我不确定正在发生什么情况。
另一个注意事项是、在 GUI 的监控器下、无论我加载多少电路板、输出电流始终为0。
Chris