我的电路是根据 LM5122EVM-2PH、VIN=12V、Vout=45V、负载=3A、f=350kHz 构建的、 在 MOSFET 和 电感测试过程中发现了较大的温升(大约80摄氏度)。 这可能是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的电路是根据 LM5122EVM-2PH、VIN=12V、Vout=45V、负载=3A、f=350kHz 构建的、 在 MOSFET 和 电感测试过程中发现了较大的温升(大约80摄氏度)。 这可能是什么原因?
您好,Jingguo,
感谢您通过 e2e 与我们联系。
此主题是否与您在一小时后提交的另一个主题相关?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123840/lm5122evm-2ph-change-output-voltage
这是同一个项目吗?
请查看另一个主题以了解一些说明。
此致、
哈里
您好,Jingguo,
现在、我了解了您的方法。
您拥有一个 TI EVM、并希望对其进行微调、使其接近客户应用、然后比较温度等
老实说、我不知道如何判断温升、这取决于许多因素。
因此、我非常高兴您希望进行该实验。
要更改输出电压、只需修改两相 EVM/反馈分压器的下电阻器的 R32。
这样您就不会影响补偿网络。
然后、您可以通过几个步骤将频率从250kHz 增加到350kHz、以查看发生了什么情况。
补偿可能不再适用、但只要您不应用负载的任何快速变化或输入电压不是太关键、即可。
此致、
哈里