大家好
我对该论坛非常陌生、并且正在进行电池管理。
将 bq78350-R1与 bq7694结合使用。
bq Studio 上的1E9B_1_03-bq78350_R1。
我有一个13SP4电池组。当我为电池组充满电时、我看到 COV 寄存器已设置、并且我在 bqStudio 上失去连接、直到我对电池放电几秒钟、COV 寄存器消失。
此外、当连接到负载时、电池永远不会达到我设置的 CUV 值、如所附的 gg 文件中所示。
有人能帮助理解这个问题吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我对该论坛非常陌生、并且正在进行电池管理。
将 bq78350-R1与 bq7694结合使用。
bq Studio 上的1E9B_1_03-bq78350_R1。
我有一个13SP4电池组。当我为电池组充满电时、我看到 COV 寄存器已设置、并且我在 bqStudio 上失去连接、直到我对电池放电几秒钟、COV 寄存器消失。
此外、当连接到负载时、电池永远不会达到我设置的 CUV 值、如所附的 gg 文件中所示。
有人能帮助理解这个问题吗?
提前感谢。
您好、Mohammed、
您使用的是 TI 评估板还是您自己的硬件? 当保护 FET 被禁用时、您可能会失去通信。 有关详细说明、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008592/bq78350-r1-smbd-smbc-line-voltage-in-case-of-lowsidefet-protection-being-open
我不确定我是否理解您第二个问题的描述。 电池是否停止放电? 如果是、我建议在 BQStudio 中收集日志文件(在"Registers"屏幕中单击"Start Log")-这将记录所有状态寄存器、以帮助确定发生的情况。
此致、
Matt
您好 Matt
感谢您的回复。 我未使用 TI 评估板。 使用 芯片的产品硬件。 我要进一步调查这个板、链接帮了很多忙、 下面是一个 bq studio 的屏幕截图、显示了这个问题。
关于我的第二点,很抱歉 含糊不清。 是 的、电池在达到 ME 为 CUV 设置的值之前停止放电。
我附加了两个日志文件。一个用于显示上面的问题的解除,另一个用于部分收费。我似乎在通信方面遇到了另一个问题,我发现由于通信问题,我看到很多错误,正如我在 bq studio 中看到的那样,没有确认 来自器件。顺便说一下、在使用 EV2400的电池电量耗尽情况下(无充电、无放电)、错误似乎不会出现。
非常感谢您的帮助
此致
穆罕默德
e2e.ti.com/.../4380.charge.loge2e.ti.com/.../3632.discharge.log
Matt、您好!
我确认第一个问题已解决、感谢您的支持。
对于放电问题、我使用了一个新的电路板、问题不再显示。 但是仍然存在通信问题。
我的 SMB 配置如下两位设置为固定地址(0x17)和 BLT1。我可以确认 smbc 和 smbd 被3、1V 上拉、REGEOUT 为2、5V。
BQ Studio 会不断显示这些错误消息
-器件未应答。
-与设备通信时超时或意外响应。
-数据包校验和不匹配。
我在论坛上看到、电量监测计和 AFE 之间的通信对 SMB 总线 操作非常重要。您能否详细说明此问题、或者 您是否会碰巧知道哪种问题可能导致此问题?
此致
穆罕默德
您好、Matt、
是的、当出现问题时、可以在图片中看到它们已启用。我附加了示例日志文件和错误日志文件。
e2e.ti.com/.../3312.sample.loge2e.ti.com/.../0407.sample.log.err.log
此致、
穆罕默德
您好、Mohammed、
有几个建议可供您了解它是否有帮助:
此致、
Matt
您好、Matt、
电路板中没有 SMBus 上拉电阻器。 EV2400正在上拉线路。
请找到 SMBus 线的捕获、我在启动 bq studio 之前开始捕获。 我看到0xFF NAK 每次都在传输数据线。不确定原因。 我想获取您对您看到的内容的意见。
电源 捕获是使用 Salea 逻辑分析仪完成的。有一个免费软件可以查看文件,值得提及。
非常感谢您的帮助、
此致、
穆罕默德
您好 Caleb、
切换到 I2C 会使 bq Studio 无法找到器件。 我将再次查看 PCB 的布局、但这是通过手动检查布局来完成的、因为布局不可用。 有人能不能看一下拍摄内容、并给我他的想法。 我还想提一下、SMBus 是以电池为基准的。而到 bq studio 的连接是 P-。将其切换到电池时、bq studio 可能无法识别器件。除非器件处于充电状态。
此致、
穆罕默德
您好、Mohammed、
我看了一下捕获。 我觉得奇怪的是、这里有很多 nack。 请忽略我关于切换到 I2C 的评论。 将 SMBus 线引用 P-是可以的。 BQStudio 的意思是什么、它以 P-为基准? 您可以查看此 TIDA 以了解您的电路板的比较情况。 https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 还有一个有关接地参考连接的主题、可能有助于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823905/bq76930-bat---or-pack---or-other-ways-to-connect-gnd
Matt 或许能够在周一提供更好的见解。 感谢您的耐心。
谢谢、
Caleb
您好 Caleb、
请找到下图、它只是为了说明我的布局 和 SMBus 参考。 这就是板上的连接的外观。 感谢您提供 TIDA 链接、我已经了解了。 尽管我的板 是低侧 FET。
这就是我对 bq studio (连接器)的连接的意思。 如果我只从连接器中取出 smbd 和 SMBC、并通过将外部导线连接到 batt 来忽略 P-、则 bq studio 开始不识别芯片、除非处于活动状态(充电、放电)。
我非常感谢大家的支持、因为我的工作非常艰难。
此致、
穆罕默德
您好、Matt、
我理解这一点、但正如我之前提到过的、我尝试从外部将它们连接到同一个 GND (BATT -)。 这可能会使 bq studio 无法识别设备。
我没有手动发送任何命令 、所有读数都是通过检查扫描功能获取的。
更新后、我解析了 SMBus 线路上的所有连接、连接看起来更好、但错误仍然发生、 我直接在 bq78350 SMBus 引脚上进行了另一次捕获。
请在下面找到它。可以看到的插孔较少、但问题仍然存在。 可能与芯片有关??
期待着听到你们的声音。
此致、
穆罕默德