This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充满电后断开连接!

Guru**** 1081280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119439/losing-connection-after-fully-charge

主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIOBQ78350EV2400

大家好  

我对该论坛非常陌生、并且正在进行电池管理。

将 bq78350-R1与 bq7694结合使用。

bq Studio 上的1E9B_1_03-bq78350_R1。  

 我有一个13SP4电池组。当我为电池组充满电时、我看到 COV 寄存器已设置、并且我在  bqStudio 上失去连接、直到我对电池放电几秒钟、COV 寄存器消失。  

此外、当连接到负载时、电池永远不会达到我设置的 CUV 值、如所附的 gg 文件中所示。  

有人能帮助理解这个问题吗?

提前感谢。

e2e.ti.com/.../Bq78350_5F00_R1_5F00_bq.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    您使用的是 TI 评估板还是您自己的硬件? 当保护 FET 被禁用时、您可能会失去通信。 有关详细说明、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008592/bq78350-r1-smbd-smbc-line-voltage-in-case-of-lowsidefet-protection-being-open

    我不确定我是否理解您第二个问题的描述。 电池是否停止放电? 如果是、我建议在 BQStudio 中收集日志文件(在"Registers"屏幕中单击"Start Log")-这将记录所有状态寄存器、以帮助确定发生的情况。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt

    感谢您的回复。  我未使用 TI 评估板。 使用 芯片的产品硬件。 我要进一步调查这个板、链接帮了很多忙、 下面是一个 bq studio 的屏幕截图、显示了这个问题。  

    关于我的第二点,很抱歉 含糊不清。 是 的、电池在达到 ME 为 CUV 设置的值之前停止放电。  

    我附加了两个日志文件。一个用于显示上面的问题的解除,另一个用于部分收费。我似乎在通信方面遇到了另一个问题,我发现由于通信问题,我看到很多错误,正如我在 bq studio 中看到的那样,没有确认 来自器件。顺便说一下、在使用 EV2400的电池电量耗尽情况下(无充电、无放电)、错误似乎不会出现。  

    非常感谢您的帮助  

    此致

    穆罕默德  

    e2e.ti.com/.../4380.charge.loge2e.ti.com/.../3632.discharge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    第二点、我看不到放电停止的原因-看起来不像 BQ78350正在打开保护 FET。 如果 SOC 报告为0%、系统中是否还有其他东西会停止放电? 因为放电在这一点之后不久便会停止。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我确认第一个问题已解决、感谢您的支持。  

    对于放电问题、我使用了一个新的电路板、问题不再显示。 但是仍然存在通信问题。

    我的 SMB 配置如下两位设置为固定地址(0x17)和  BLT1。我可以确认 smbc 和 smbd 被3、1V 上拉、REGEOUT 为2、5V。  

    BQ Studio 会不断显示这些错误消息

    -器件未应答。

    -与设备通信时超时或意外响应。

    -数据包校验和不匹配。

    我在论坛上看到、电量监测计和 AFE 之间的通信对 SMB 总线 操作非常重要。您能否详细说明此问题、或者 您是否会碰巧知道哪种问题可能导致此问题?  

    此致

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    发生通信问题时是否启用了 FET? 我认为您看到的问题与电量监测计和 AFE 通信优先相关。 如果您不断对 SMBus 执行 ping 操作、则会起作用。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、当出现问题时、可以在图片中看到它们已启用。我附加了示例日志文件和错误日志文件。

    e2e.ti.com/.../3312.sample.loge2e.ti.com/.../0407.sample.log.err.log

    此致、

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    有几个建议可供您了解它是否有帮助:

    • 取消选中扫描按钮。 这会不断与读取寄存器的器件通信。 如果在收集日志文件时选中此按钮,则总线上的流量可能太多。
    • 尝试将 EV2400固件更新为较新版本(0.32是最新版本)。 这可能有助于提高稳定性。 有关说明、请访问 :https://www.ti.com/tool/EV2400
    • 请尝试取消选中您未使用的参数旁边的"Log"框(如电芯14电压、电芯15电压、FET 温度、PF 警报、PF 状态、 速率参数等)。 这将减少 SMBus 流量。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我在每次记录时取消选中扫描和刷新按钮。  

    我在更新时采纳了您的建议、但问题仍然存在。

    我尝试运行 CEDV 放电日志、我只检查电压、电流和温度。但日志中仍显示错误。  

    如果我需要提供有助于解决问题的任何信息、请告知我。  

    此致、

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    在这种情况下、SMBus 通信路径可能有问题。 您能否使用示波器捕获时钟和数据、以查看波形是否看起来正常? 您的电路板上是否有 SMBus 上拉电阻器、如果有、它们使用的是哪个电压轨? EV2400具有内部电阻器、可将这些线路拉至3.3V。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    电路板中没有 SMBus 上拉电阻器。 EV2400正在上拉线路。  

    请找到 SMBus 线的捕获、我在启动 bq studio 之前开始捕获。 我看到0xFF NAK 每次都在传输数据线。不确定原因。 我想获取您对您看到的内容的意见。   

    电源 捕获是使用 Salea 逻辑分析仪完成的。有一个免费软件可以查看文件,值得提及。  

    非常感谢您的帮助、

    此致、

    穆罕默德   

     e2e.ti.com/.../SMBus.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    由于您已经降低了通信线路上的流量、并且仍然遇到问题、我认为 Matt 说的没错、SMBus 通信路径可能有问题。 我会仔细检查您的布局。 此外、您是否可以切换到 I2C 并查看是否遇到相同的错误?  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    切换到 I2C 会使 bq Studio 无法找到器件。 我将再次查看 PCB 的布局、但这是通过手动检查布局来完成的、因为布局不可用。 有人能不能看一下拍摄内容、并给我他的想法。 我还想提一下、SMBus 是以电池为基准的。而到 bq studio 的连接是 P-。将其切换到电池时、bq studio 可能无法识别器件。除非器件处于充电状态。  

    此致、

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我看了一下捕获。 我觉得奇怪的是、这里有很多 nack。 请忽略我关于切换到 I2C 的评论。  将 SMBus 线引用 P-是可以的。 BQStudio 的意思是什么、它以 P-为基准? 您可以查看此 TIDA 以了解您的电路板的比较情况。 https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 还有一个有关接地参考连接的主题、可能有助于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823905/bq76930-bat---or-pack---or-other-ways-to-connect-gnd 

    Matt 或许能够在周一提供更好的见解。 感谢您的耐心。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    请找到下图、它只是为了说明我的布局 和 SMBus 参考。 这就是板上的连接的外观。 感谢您提供 TIDA 链接、我已经了解了。 尽管我的板 是低侧 FET。  

    这就是我对  bq studio (连接器)的连接的意思。 如果我只从连接器中取出 smbd 和 SMBC、并通过将外部导线连接到 batt 来忽略 P-、则 bq studio 开始不识别芯片、除非处于活动状态(充电、放电)。  

    我非常感谢大家的支持、因为我的工作非常艰难。  

    此致、

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    对于低侧 FET、EV2400接地端和 BQ78350 GND 以同一个点为基准非常重要。 我查看了您的逻辑分析仪捕获结果、对我来说这看起来很奇怪。 这些命令是否是从 BQStudio 手动发送的?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我理解这一点、但正如我之前提到过的、我尝试从外部将它们连接到同一个 GND (BATT -)。 这可能会使 bq studio 无法识别设备。  

    我没有手动发送任何命令 、所有读数都是通过检查扫描功能获取的。  

    更新后、我解析了 SMBus 线路上的所有连接、连接看起来更好、但错误仍然发生、 我直接在 bq78350 SMBus 引脚上进行了另一次捕获。

    请在下面找到它。可以看到的插孔较少、但问题仍然存在。 可能与芯片有关??  

    期待着听到你们的声音。

    此致、

    穆罕默德   

    e2e.ti.com/.../SMBus_5F00_direct.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    由于重新焊接连接显示出改进、我认为这很可能是电路板或芯片上的问题。 您可以尝试更换 IC、看看它是否有用。 此器件的用户非常多、SMBus 插孔不是常见问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    好的、谢谢 Matt 、我将尝试您的建议。  

    我将关闭该线程、如果出现问题、我将重新打开它。  

    此致、

    穆罕默德