This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:EN 引脚上的毛刺脉冲

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123483/tps61020-glitch-on-en-pin

主题中讨论的其他器件:TPS61020

您好!

我使用的是具有3V 电池 VBAT 电压的 TPS61020。 使能 引脚通过外部 MOSFET 进行处理、如下所示。 启动时,当我启用 MOSFET V90 (BAT_EN = 1)时,我会看到 EN 引脚上的毛刺脉冲,最高可达7V。 这是在 MOSFET V90的漏极上观察到的。 但在 V88的阳极上看不到它。 这样做的原因是什么? 这是否可以接受? 如何避免这种情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    感谢您的联系。

    我对此有一些疑问。

    由于 V90是 PMOS、并且 VBAT 已经是3.3V、也许我们应该将 BAT_EN=0而不是1来启用器件?

    从波形中可以看出 BAT_EN 是一个稳定的3.2V、什么是 N4_PIN2?

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  

    是的、你是对的。 现在、我已连接正确的波形以供参考。 测试条件是、当 BAT_EN 变为高电平(禁用 TPS61020 IC)时 、TPS_EN 变为低电平、然后 MCU 引脚在一段时间内强制将 TPS_EN 再次变为高电平。但在此序列期间、不会预计 TPS_EN 上出现正峰值。

    如何避免这种情况? 原因是什么? IC 是否因此而出现可靠性问题? 有时、该峰值也达到7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    当 BAT_EN 变为高电平时、TPS_EN 的状态是什么? MCU 输出低电平还是高电平?

    您是否还可以探测 P248 ( MOS 的源极)的电压?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    如波形所示、黄色波形为 TPS_EN、粉色波形为 BAT_EN。 因此、当 BAT_EN 变为高电平时、TPS_EN 变为高电平(毛刺脉冲)、然后变为低电平。 理想情况下、它应该变为低电平而不会出现任何毛刺脉冲。我也探测 P248。 它显示了与 TPS_EN 相同的毛刺脉冲。  

    TPS_EN 由 MOSFET 控制,也由 MCU 直接控制(P73网络)。 因此、在 BAT_EN 变为高电平后的某个时间、MCU 使 EN 变为高电平。  

    此致、

    Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    TPS_EN 上的波形类似于 V90突然关闭引起的振荡。 您是否尝试在 EN 和 GND 之间添加1.0uF 电容器?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试放置10nF 的电容、它可以完全降低尖峰、但也会导致电池电流消耗轻微增加、这是我无法继续的。 此外、增大电容值将产生影响、由于电容器充电时间的原因、TPS_EN 变为高电平。 我的理论是,毛刺脉冲的流动是从 TPS_EN 到 V90的漏极,从体二极管到 V90的源极。 但不确定如何避免这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    您能否在 EN 和 GND 之间添加3.3V 齐纳二极管以降低尖峰?  

    此致、

    布莱斯