This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26633了解状态机

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS26630-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113254/tps2663-tps26633-understanding-with-state-machine

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS25982

各位嘉宾:
基于 TPS26633的数据表、我尝试构建一个状态机、以更详细地描述 TPS26633的功能、并使我更容易使用微控制器对其进行控制。 我的状态机是处于自动重试模式的 TPS26633。

如果有人能够验证该功能、我会很高兴。 我只是想确保我正确理解了 TPS。

在我的状态机图片中、待机和关断状态是相同的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持!

    我将在明天一天结束前进行审核和确认。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    状态机图对我来说很好。 一个校正->在激活状态下、NFLT 在 t (Treg_TIMEOUT)间隔内保持高电平、然后在 PGOOD 未变为高电平时置为低电平-表示系统启动失败。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh 的美好一天

    我越阅读数据表、就越了解 TPS26633。 现在、我已经到达了甚至不知道它做什么的阶段。 您能纠正我的新状态机吗? 您可以随意在其中涂画并写下评论。 我再也找不到比这更好的了。 数据表给我留下了太多的解释空间,有时甚至是相互矛盾的国家。

    更具体的例子,特别是在阿特-重试中,也会有帮助。

    是否存在冗余状态? 我是否忘记了国家? 为什么以两种方式(启动和瞬态)处理短路、以及自动重试中的后续状态是什么?
    随附的是 PDF format.e2e.ti.com/.../TPS26633_5F00_Statemachine.pdf 中的更高状态机分辨率

    许多问候语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您希望包含时序详细信息、则它将变得更加复杂。 我可以在下周中旬回来、因为我现在要离开了。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    几个变化..

    • 如果激活状态中出现过载、电流将被限制在 IOL、然后进入热调节模式。
    • 过载保护状态必须来自运行状态、即稳态条件下的过载事件。

    休息一下对我来说一切都很好

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的反馈。 不幸的是、我对回答有点失望。 这听起来像是在咖啡休息期间在侧面键入的"中间"解决方案。 您是否详细了解了状态机? 为什么您没有在现有图表中使用免费软件程序(例如 油漆)? 遗憾的是、我仍然不理解 TPS26633! 我还不知道我是否有冗余状态。 此外、我发现短路在3倍 Iol 时生效、在2倍 Iol 时过载很奇怪。 这种差异对我来说太近了。 我所做的一切都涉及 TPS26633。

    您能给我提供详细信息并更正图表吗? 您为什么不关注图片中的问号?

    创建正确的图表非常重要、其余的我必须接受。

    您是否有德国联系人? 稍后、我们将根据危险的半知识绘制另一个图表。

    来自绝望客户的许多问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正如我先前提到的、包括时序图会使状态机更加复杂、并且可能会在不知情的情况下丢失某些状态、而我希望避免这些状态。 我更愿意考虑 每种情况的场景、并查看每个引脚的状态。

    • 启动; 启动至重负载; 启动至故障
    • 正常工作
    • UVLO、OVP 等电源侧故障
    • 稳态故障、例如过载或短路(负载侧故障)
    • 电源瞬变、例如浪涌事件、电源故障(电压中断) 、类似于 数据表中的图10-7和图10-9

    我们有 PSpice 模型用于检查行为和设计计算器 、以帮助设计组件。  

    如果需要短时间呼叫、请告诉我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、在评估板的帮助下、我评估了 TPS 在施加电阻容过载且电子保险丝打开时的反应。 结果非常丰富。 热调节环路从一开始就会立即做出反应、并尝试调节电流2.5秒、以便不会发生热过载。 之后、我设置的自动重试模式将生效。 我的微控制器将在时间 x (参数)后停止此操作并启动关断。 但是、在此之前、客户应能够设置尝试自动重试的时间长度。

    此外、我还在保险丝上连接了一个以工业控制显示屏形式的"大型"电容负载、并查看了控制曲线。 它看起来很有希望。 由于市场上其他24 Vdc 保险丝无法处理负载电流。

    在第29周、我将评估短路(瞬态)、以使我的状态机为处于自动重试模式的 TPS26633做好准备。 在此基础上、我将为微控制器编写 C 代码。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了状态机。 最后版本将在第29周发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我推迟了我的假期、并获得了 TPS26633的评估板。 在评估完数据表中缺失的数据后、我现在将 TPS26633的以下状态机置于自动重试模式、其输入电压= 24伏、ILIM = 2安培。

    Rakesh 先生、您能验证这一点吗?

    请抽出时间、在您的空闲时间验证状态机。 我也花了很多时间来创建它。

    我希望在第29周收到答复。

    最重要的是、看看我是否有冗余状态、我已经将这些状态链接得太多了!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您考虑使用 TPS 器件并执行评估。 我将回顾 有关 TPS26633在自动重试模式下的状态机图、并在下周中旬返回。

    一个问题:- TPS26633 在默认情况下提供保护、并在故障消除时恢复输出。  我是否可以知道为微控制器编写 C 代码以管理 TPS 器件的原因? ? 什么是最终产品?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、


    我们将在专门开发的用于 DIN 轨的5通道工业保险丝中使用 TPS26633、该保险丝将接收 CANopen 堆栈。 此外、在一段时间(参数化)后禁用自动重试、并将 NSHDN 拉至低电平。 此外、还会监控电流消耗。 系统的输入电压也会受到监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    具有可配置自动重试次数和自动重试延迟时间的 TPS25982等器件是否符合您的要求?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、


    不可以、TPS25982对我们来说不是问题、因为我们希望在系统运行时更改参数。 客户可以自行设置系统中的阈值。

    在以下情况下、我们能否仅引用自动重试模式下的 TPS26633?

    许多问候和美好的周末开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一个问题。 在我700µ 负载为1安培的通道(ILIM 为2A => 9kOhm)后、NFLT 将在稍后触发 μ s。 IMON 也不显示正确的负载电流。 在 IMON 为13.3千欧时、预计电压为371.07 mV (示波器已转换为安培)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您可以看到停用过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有"UVLO 至故障失效延迟" tUVLO_FLTdly 为617us (典型值)

    是的、371.07mV 是预期电压。 您能否测量电压并进行确认?

    此致

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已经使用 Keysight 34465A 测量了 UVLO 引脚电压。 UVLO 引脚与 GND 之间的电压电平为3.218... 五

    引脚1、2、3和6的输入电压为23.906…… 五

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心将该线程标记为已解决、如何撤消该操作? 我的 TPS26633问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/882112/reopen-thread

    E2E 论坛似乎还无法消除标记为"错误"的已解决线程的错误。 无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     没问题、Michael。 我们仍然可以继续这个主题。 当您发布后续问题时、该主题将自动打开。

    我想、我们讨论 的是 IMON 引脚电压、IMON 为13.3kOhm。 您能否在1A 和2A 负载电流下测量 IMON 引脚电压?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    我测量了13.3kOhm 上的 IMON 引脚电压。 约为103、6 µV μ s

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     103-6 μ s 随 µV 电流变化吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    µV 我连续将负载从1A 增加到2A、IMON 上的电压下降到83.4 μ A。 灌电流是否无法驱动电流通过13.3千欧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    µV 我连续将负载从1A 增加到2A、IMON 上的电压下降到83.4 μ A。 灌电流是否无法驱动电流通过13.3千欧?

    大约半小时后、该值会进一步下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    IMON 每 A 负载电流可提供27.9uA 的电流。 您能否在未上电状态下测量 IMON 的阻抗。IMON 引脚的阻抗可能非常低(短路还是其他?)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    不幸的是、没有什么显眼的东西可见。 该值对应于预期值。

    这是电路图的摘录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以在另一个电路板上尝试还是在同一电路板上使用另一个 TPS 器件。 如果您发现了同样的东西、您可以将电路板发送给我们进行调试。

    以下是我对状态机的评论:-

    1. 在电流限制为1.3ms 后、NFLT 将低电平置为有效。 它不会等待670ms。

    • 对于2.54s 的内部电流、NFLT 在热调节模式下保持高电平(请参阅 数据表中的图9-15)。
    • 在短路启动时、输出电压关闭(0V)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我现在更新了状态机。 遗憾的是、由于我们正在对此进行评估、我无法发送零系列样本、并且只有有限数量的样本。 您能否使用评估板重新创建此内容? 我已经为您提供了我们配置的电路图。

    许多问候语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将查看更新后的状态机、并在本周结束前返回。

    您是否在谈论重新创建 IMON 问题? 我们在数据表中提供了测试数据。 如果我缺少任何内容、请告诉我  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如果能够澄清 NFLT 和 IMON 的问题、那将是很好的。 这不是销售产品的解决方案。 TPS 的功能就是这样、如果我不能在状态引脚上跟踪它、那将是一场灾难。 这样、我根本无法监控 IC。

    许多问候、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我再犯了一个错误。 但它没有影响或改进。 R403和 R404未配备、现在配备0欧姆。 数据表指定、如果不定义 PLIM、则必须将引脚拉至 GND 电位。
    我通过安装两个0欧姆电阻器实现了这一点。

    许多问候语、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µs (NSHDN =>高电平)和故障(NFLT =>低电平)之间的差值约为690 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否认为设备或系统存在问题? 您是否可以运送电路板进行调试?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已选择 TPS26630-33EVM 与 TPS26633并修改了其外部电路。 在这里、也可以使用 Imon 重现问题。

    他们的一位德国同事告诉我检查评估板。 我很高兴、但同样不高兴错误是可重现的。 IMON 在13、300欧姆时没有反应。 无论自己的电路还是评估板。 随附的是我对评估板的修改、作为原理图、作为照片以及示波器上的测量结果。

    不、我仍然无法发送零样本。 但您也可以使用评估板来重现错误。



    e2e.ti.com/.../TPS26630_2D00_33EVM_5F00_ModifiedTPS26633_5F00_schematic.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我必须纠正自己。 IMON 在评估板上做出正确反应。 探头有缺陷、现已更换。 现在、我将在零模式上再次检查 IMON。 则只有 NFLT 出现错误。 尽管正确切换负载/解锁负载、但此处的值会意外变化。

    我意外地再次按下了“已解决问题”按钮。 何时会引入一个函数、可通过该函数撤消此操作。 这是非常烦人的。

    许多问候语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此问题是探头。 是否可以检查  NFLT 是否存在类似的错误?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500274" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1113254/tps2663-tps26633-Understanding-with-state-machine/4167262#4167262"]则 NFLT 仅出现错误。 [/报价]

    您好、Rakesh、

    如前所述、NFLT 的误差仍然存在。 如果下星期不能解决这个问题,我们很遗憾必须寻找另一个办法。 它花费了太多的时间和神经。 以实现此类简单功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是 NFLT 的正确行为。

    NFLT 保持高电平、直到出现任何故障。

    在下面的第二幅图像中、NFLT 在启动后立即生效。 这两种情况的测试条件之间有何差异?  Vout 是否达到最终稳态值,即 Vout=Vin?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    更新后的状态机对我来说很好。

    此致、

    Rakesh