您好!
在我们的设计中、CL 与 VEE 连接、电流传感器电阻为2mhm//3mhm、因此限流为50mV/1.2mhm=41.66A、 通过电子负载对其进行测试、在电源关断之前、我们可以从88h 和 Deh 获得正确的电流值、差异小于3%、 但是、缓慢地将电流增加到大约32A 时、LM5064将切断 MOSFET 并产生 OC 故障、这与41.66A 不匹配;不知道是什么问题。
此外、我们尝试使用1Mohm (2mhm//2mohm)更改电流传感器、限流为50mV/1Mohm=50A、但关断电流约为36.7A、与50A 不匹配;