This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:LM5064提前切断电源

Guru**** 2384160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119778/lm5064-lm5064-cut-off-power-supply-early

器件型号:LM5064

您好!

在我们的设计中、CL 与 VEE 连接、电流传感器电阻为2mhm//3mhm、因此限流为50mV/1.2mhm=41.66A、 通过电子负载对其进行测试、在电源关断之前、我们可以从88h 和 Deh 获得正确的电流值、差异小于3%、 但是、缓慢地将电流增加到大约32A 时、LM5064将切断 MOSFET 并产生 OC 故障、这与41.66A 不匹配;不知道是什么问题。

此外、我们尝试使用1Mohm (2mhm//2mohm)更改电流传感器、限流为50mV/1Mohm=50A、但关断电流约为36.7A、与50A 不匹配;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    感谢您的联系。 希望这能解答您的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回答、但我可以从88h 和 Deh 获得正确的电流值、差异不超过3%、如果电流电阻器有一些外部增加、我无法正确获得寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    请读取 D1h (MFR_SPECIFIC_01 MFR_READ_IIN)和 Deh (MFR_SPECIFIC_14 READ_AVG_IIN)寄存器并共享十六进制数据。 您能否分享在读取这两个寄存器期间万用表测得的感测电阻值和电源消耗的实际电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    请检查值:  

    电源/A 是从电源获取的电流;

    D1:寄存器0xD1

    DE:寄存器0xDE

    M=6548、b=2118、R=-2

     

    功能

    电源/A

    D1

    德语

    输入电流

    1.195.

    0x61

    0x60

    2.16.

    0xa2

    0x9e

    3.16.

    0xe1

    0xe0

    4.17.

    0x124

    0x126

    6.21.

    0x1ab

    0x1AD

    7.77

    0x214

    0x214

    10.87

    0x2e1

    0x2df

    14.78

    0x3e4.

    0x3e8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感应电阻器:  2m Ω//3m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    您在电流低于电流限制阈值时关闭的所有样本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     因为我们无法获得更多的板来测试它们、所以只能使用一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    我明天会回来。 让我考虑寻找任何其他方法来进一步调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢你。

    我想这一问题已经有几天了,无论是功率限制还是 VEE_K 和 VEE 之间的差异都是这个问题。从图中可以看到,电流感应和电流限制连接了不同的引脚输入。我还检查了布局。 在 VEE 和 VEE_K 之间找不到不同的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    VEE 和 VEE_K 连接在一起、不会产生任何影响。 我建议您收集一些 LM5064样本并对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我们尝试测试另一个板、结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    那么、我认为这不是器件问题。 我将检查我的库存以查看我是否准备好 LM5064EVM。 如果是、我将执行过流测试、并在周一之前告知您结果。 我会随时为您发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢。同意您的意见、这不是设备问题、只知道什么问题、并尝试找出哪些问题可能导致此问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    请分享您的原理图和布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    原理图易于共享、但布局非常难以共享、因为整个返修文件非常大、包括许多其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否找到了任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图和布局中没有发现这样的问题。