Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T
您好!
这是我第一次使用 bq24072。
它运行几次、然后停止对电池充电。 当我拔下5V 直流插孔并熄灭时、/CHG LED 会闪烁。 无论使用电池还是使用5V 直流插孔、输出仍能正常工作。
因此、我不认为模块已死。 我还尝试通过将电池反向放置来测试反极性保护、我不知道这是什么导致了问题。
可以帮帮我。
请参阅下面的我使用的原理图:

谢谢:)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Reda、
您能否测量 TS 电压并告诉我该值是多少? 我希望确保器件未与 BQ24072T 混用、后者使用不同的电池 TS 方法工作。 您是否还可以测量带电池和不带电池的输出电压? 我想查看 IN 是否为器件正常供电并且未进入 VDPPM。
从原理图的角度来看、我注意到:
当您看到电池未充电时、电池电压是多少?
此致、
Anthony Pham
您好、 Anthony、
感谢你的答复。
TS 电压:0.06V
我在电路板中使用的模块参考来自 LCSC: lcsc.com/.../Battery-Management-ICs_Texas-Instruments-BQ24072RGTR_C140288.html
输出电压为:
/CE 引脚连接到 Raspberry PI 的 GPIO、当器件工作时、当/CE 被拉高时、我可以看到/CHG LED 关闭、反之亦然、 现在、当我将其拉高时、LED 根本不闪烁。因此/CE 引脚没有问题。
此致、
REDA
您好、Reda、
TS 电压看起来太低、我预计 使用10k 电阻器时大约为750mV。 我不太确定为什么会这样。 您是否能够使用确认工作正常的电路板切换 IC?
我想看看该行为是遵循电路板还是 IC。
[引用 userid="528750" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121575/bq24072-bq24072-wed-for-a-while 但停止了充电/4159596#4159596"]反向电流、短路保护[/quote当我们提到反向电流时、它从 OUT 引脚到 IN 引脚。
短路保护是指 OUT 和 BAT 引脚、并将其短接至接地或电池深度放电。
电池引脚只能处理-0.3V 电压
此致、
Anthony Pham