This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072工作了一段时间、但停止充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121575/bq24072-bq24072-worked-for-a-while-but-stopped-charging

器件型号:bq24072

您好!

这是我第一次使用 bq24072。  

它运行几次、然后停止对电池充电。 当我拔下5V 直流插孔并熄灭时、/CHG LED 会闪烁。  无论使用电池还是使用5V 直流插孔、输出仍能正常工作。

因此、我不认为模块已死。 我还尝试通过将电池反向放置来测试反极性保护、我不知道这是什么导致了问题。

可以帮帮我。

请参阅下面的我使用的原理图:

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    您能否测量 TS 电压并告诉我该值是多少? 我希望确保器件未与 BQ24072T 混用、后者使用不同的电池 TS 方法工作。  您是否还可以测量带电池和不带电池的输出电压? 我想查看 IN 是否为器件正常供电并且未进入 VDPPM。  

    从原理图的角度来看、我注意到:

    • /CE 引脚是保持悬空还是被拉至低电平? 虽然它可以保持悬空对内部下拉有效、但我们建议不要将其悬空以确保正常运行。

    当您看到电池未充电时、电池电压是多少?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢你的答复。

    TS 电压:0.06V

    我在电路板中使用的模块参考来自 LCSC: lcsc.com/.../Battery-Management-ICs_Texas-Instruments-BQ24072RGTR_C140288.html

    输出电压为:

    • 带电池时:3.88V (电池电压)
    • 带直流插孔:4.30V

    /CE 引脚连接到 Raspberry PI 的 GPIO、当器件工作时、当/CE 被拉高时、我可以看到/CHG LED 关闭、反之亦然、 现在、当我将其拉高时、LED 根本不闪烁。因此/CE 引脚没有问题。

    此致、

    REDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我还想问,当它显示 “反向电流”时,短路保护是否意味着反极性保护,如果我将电池反向或不反向?

    谢谢你。

    REDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    TS 电压看起来太低、我预计 使用10k 电阻器时大约为750mV。 我不太确定为什么会这样。 您是否能够使用确认工作正常的电路板切换 IC?

    我想看看该行为是遵循电路板还是 IC。

    [引用 userid="528750" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121575/bq24072-bq24072-wed-for-a-while 但停止了充电/4159596#4159596"]反向电流、短路保护[/quote

    当我们提到反向电流时、它从 OUT 引脚到 IN 引脚。  

    短路保护是指 OUT 和 BAT 引脚、并将其短接至接地或电池深度放电。  

    电池引脚只能处理-0.3V 电压  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的回复。

    我的两个原型 PCB 现在都有相同的充电问题。 我刚刚收到第二个原型 PCB、我将对其运行一些测试、并查看在我调换电池时问题是否由我引起。

    此致、

    REDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    太棒了、期待在测试后进行任何更新。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    我只是检查并查看这里是否有任何更新?

    此致、

    Anthony Pham