主题中讨论的其他器件: TPS7A03
尊敬的先生:
让我先解释一下客户设计!
作为客户应用(标签相关产品)、它们将从 ANT (线圈)为 TPS7A05 EN 输入感应并生成3.6V/2s 脉冲。
TPS7A05上电后、MCU 将上电并接管 EN 引脚的控制、而 EN 引脚将获得3.3V 信号。
在没有 Cout 的情况下一切都正常。
但是、如果客户在 TPS7A05原理图中添加1uF Cout、TPS7A05将不起作用!!
客户还使用 TPS7A03进行测试、在 TPS7A03情况下、相同的脉冲无法使 TPS7A03正常工作! 添加后、Cout 1uF 将起作用!!
工作波形、如下所示。

由于下面的故障波形、无论 EN 信号是高电平还是低电平、它都无法通电。

据我所知、TPS7A05和 TPS7A03是相同的系列、可以在相同的电路设计中工作、对吧?
请问您有什么问题吗? 为什么 TPS7A03需要 Cout、但 TPS7A05不能使用 Cout?
谢谢。