This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:设置检查应用。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123458/ucd90320-setting-check-for-app

器件型号:UCD90320

您好:

我想检查以下信息

1.如果将 Dmon 引脚分配给 Rails 和使能端,如数据表所示:

它如何判断它是否正常供电? 它是否符合 UCD90320的 VIH (0.65*VDD)和 VIL (0.35*VDD)?

2.当我将 LGPO 设置为"主动驱动"时、它就像推挽结构、对吧?

由于默认情况下我有1k PD 电阻器、因此我需要 知道 LGPO 引脚内的 PU 电阻器是什么。

3.电源轨配置

(1)我将 INA214BIR 和 INA210BIR 用于 具有2m Ω 分流电阻的电流监控器的不同电源轨。

A. 如何 设置输出电流校准 增益? 遵循数据表上的表格?

B. 如何 设置 输出电流校准偏移?

(2)我将 TMP236A4DBZ 用于温度传感器、以监控电路板温度

A. 如何设置温度。 校准 增益? 是否遵循数据表上的表格(19.5mV/C)?

B. 如何设置 Tem。 校准偏移?

C. 我应该为 Iout 校准增益和 Iout 校准偏移设置什么值

(3)呼叫部分

A.  我没有对电源轨使用任何温度传感器。

我应该在 Temp Cal 增益和 Temp Cal 偏移上设置什么值?

B. 您能否帮助提供有关 VoutCal Mon 值的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅下面的我的答案

    1.是的、遵循 VIH 和 VIL

    2.它是推挽式、使用10K 下拉

    3. 1UCD 用于监控电压、因此它会将电压转换为电流、例如:当 UCD 在监控器上看到1V 时、如果它是1A、请将 IOUT 增益设置为1

    至于 IOUT 偏移、当 MON 上没有电压时、电流值是多少。是 IOUT 偏移、需要校准

    3.2对于温度 T =增益和电压+偏移。此公式应在您的温度传感器数据表中提供。   

    3.3 如果您的接地不是0 ovlt、则可以将该数字用作偏移量。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    感谢您的帮助、但我有以下问题:

    用于推挽(LGPO)的 PD 电阻器

    为什么需要使用10k 下拉电阻器?

    您能不能帮助提供最大 PD 电阻器的最小值?

    3. 呼叫部分

    (a) 某些电源轨没有使用任何温度传感器和电流监控器。

    我应该在 Temp Cal 增益、Temp Cal 偏移、Iout Cal 增益和 Iout Cal 偏移上设置什么值?

    (b)您的意思是 Vout Cal Mon = Vout Cal Offset?

    另一个问题

    对于那些设置为 GPO 的引脚、它们的输出结构是什么?
    是漏极开路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的我的答案。

    始终建议使用较大的下拉电阻。 为什么客户需要1K?   

    3.a 对于没有温度和感应功能的电源轨、请勿配置并保留默认值。

    3.b 是的

    4.漏极开路或推挽,且可配置 ]

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.我们可以使用多大的 PD 电阻器值?

    我可以 与客户讨论。  

    4.我看不到 任何用于 设置 GPO 段的 O-D 或 P-P 的按钮....

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您正在讨论基于命令的 GPO。它仅是推挽式。

    此致

    Yihe