This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:有关 FIT 的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123535/tps568215-questions-about-fit

器件型号:TPS568215

您好!

我的客户有关于 TPS568215 FIT 的一些问题。

问题1:
TI.com 显示 TPS568215 FIT 在55oC 使用温度下为0.1。
这里是使用温度、TA 或 TJ?

问题2:
在使用降额工具估算其他使用温度下的 FIT 时、是否应使用相同的活化能0.7eV?
或者、如果活化能也应该改变、如何改变呢?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我将与我们的质量团队核实问题、并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos、

    感谢您处理我客户的问题。
    我期待明天收到你的答复。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    由于我们的质量团队尚未回复我、请稍候。 我将尽快答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

     我从我们的 QR 团队那里得到了一些解释。

    对于问题1、一般使用温度指的是 Tj、而很难获得 Tj 值。 实际情况是 TI.com 中的温度可被视为 Ta、我们还使用 Ta=125C 作为测试温度。 当 Ta 达到55°C 或125°C 时、Tj 一定会达到一定的温度。

    对于问题2、不同温度之间的 FIT 转换基于相同的激活能量。 我们只能使用0.7eV、因为我们对故障机制不是很清楚。 活化能通常通过测试进行测量。 通过晶圆级或结构级测试、可以获得单个故障机制。

    综合活化能结合了多种不同的故障机制、导致了不明确的结果。 标准 JEP122中总结了不同故障机制的 EA、根据不同的 EA 值、0.7eV 相对保守且合理。