This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:具有并联通道的电感负载开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123208/tps274160-inductive-load-switching-with-paralleled-channels

器件型号:TPS274160
主题中讨论的其他器件: TPS272C45

尊敬的团队:

TPS274160与所有4通道并联使用。对于欧姆负载、这似乎可以正常工作。 但是、也应切换电感负载。 这似乎有一些问题。 目标是以2A 24V => 48VA 的电感负载进行开关。 因此、电感将为1、2H 和12欧姆。 理想情况下、我们还会在较高的温度下进行开关、例如60-70°C 我们观察到 TPS274160无法处理这种情况并被击打。 原因可能是什么? 内部 TVS 二极管是否无法处理该情况、或 TVS 是否存在潜在的不匹配问题会使问题变暗、从而导致某种级联效应。

您是否有在并联输出配置中切换电感负载时可能会发生什么情况的经验?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    在本例中、2A 和1.2H 是我们器件无法处理的太多电感能量。 最大能量能力如下图所示。

    在这种情况下、我建议在输出端使用外部 TVS 来耗散电感能量。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    非常感谢、这是有道理的。 重新计算单通道负载、如果我没有弄错、等效值将为600mJ @ 500mA。 500mA 是工业应用中的标准负载电流。 我们是否有这个数据点?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我们已根据 DC-13测试在1.15H 下测试了500mA 的关断。 您指定的能量应大于我们进行的测试。

    从图中可以看出、对于600mJ @ 500mA、这种情况似乎存在风险。 在这种情况下、我仍然建议使用外部 TVS。  

    另一种选择是使用 TPS272C45。 它是一款具有更好电感能量耗散能力的双通道器件。

    我是否可以知道客户是谁、最终应用是什么?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yichi、

    然后、我将要求使用外部 TVS。

    Lutz