Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS272C45
主题中讨论的其他器件: TPS272C45
尊敬的团队:
TPS274160与所有4通道并联使用。对于欧姆负载、这似乎可以正常工作。 但是、也应切换电感负载。 这似乎有一些问题。 目标是以2A 24V => 48VA 的电感负载进行开关。 因此、电感将为1、2H 和12欧姆。 理想情况下、我们还会在较高的温度下进行开关、例如60-70°C 我们观察到 TPS274160无法处理这种情况并被击打。 原因可能是什么? 内部 TVS 二极管是否无法处理该情况、或 TVS 是否存在潜在的不匹配问题会使问题变暗、从而导致某种级联效应。
您是否有在并联输出配置中切换电感负载时可能会发生什么情况的经验?
非常感谢
Lutz