This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196启动将过冲

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122618/tps61196-tps61196-starts-will-overshoot

器件型号:TPS61196

尊敬的 TI 工程师:

我们的原理图如下所示。 将出现过冲、如启动过程所示。 我想问如何消除该过冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在研究这个问题、当我取得一些结果时、我会再给您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否会想到共享 ISET、FBP、IFBV 的 R58、R59、R60值、因为它们并不十分清楚。

    请尝试以下操作:

    1、将 IFB5和 IFB6连接至 GND

    2.将 REF 电容增加到4.7uF,如果不求解,请分享波形。