This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:关于输入电容器选择。

Guru**** 2513625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123379/lmzm23600-about-input-capacitor-selection

器件型号:LMZM23600

你(们)好。

在数据表中、推荐的输入电容器也会注明尺寸。

这是因为考虑直流偏置 特性。 是这样吗?

此致、

三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、您是否能 更清楚地描述问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、我没有解释。

    数据表 P24介绍了输入电容器选择、如下所示。

    "在器件 µF 上使用额定电压足够高的优质10 μ F、1210 (3225)外壳尺寸 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。 µF、在×µF 和更稳定输入电压的应用中、可以使用10 μ F、1206 (3216)外壳尺寸或2 4.7 μ F、0805 (2012)、X5R 或 X7R 电容器的并联组合。"

    这是指"1210 (3225)"等电容器尺寸。 我知道这是 由直流偏置 特性造成的。

    我的理解是否正确? 如果还有其他原因、我想知道。

    此致、

    三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama

    是的、您是对的、这是出于直流偏置考虑。 对于相同额定电容器、如10uF/25V、X7R、尽管规格相同、但尺寸为1210的电容器通常具有比1206电容器更好的直流偏置特性。  

    例如、您可以看到"C3216X7R1E106K160AE"的特性表  

    https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/charasheet/c3216x7r1e106k160ae_200122.pdf 和"C3225X7R1E106K250AC"

    https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/charasheet/c3225x7r1e106k250ac.pdf 

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢您的友好快速回复。

    我明白了。

    此致、

    三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。