This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
在数据表中、推荐的输入电容器也会注明尺寸。
这是因为考虑直流偏置 特性。 是这样吗?
此致、
三山
你(们)好
很抱歉、我没有解释。
数据表 P24介绍了输入电容器选择、如下所示。
"在器件 µF 上使用额定电压足够高的优质10 μ F、1210 (3225)外壳尺寸 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。 µF、在×µF 和更稳定输入电压的应用中、可以使用10 μ F、1206 (3216)外壳尺寸或2 4.7 μ F、0805 (2012)、X5R 或 X7R 电容器的并联组合。"
这是指"1210 (3225)"等电容器尺寸。 我知道这是 由直流偏置 特性造成的。
我的理解是否正确? 如果还有其他原因、我想知道。
此致、
三山
您好、Teritama
是的、您是对的、这是出于直流偏置考虑。 对于相同额定电容器、如10uF/25V、X7R、尽管规格相同、但尺寸为1210的电容器通常具有比1206电容器更好的直流偏置特性。
例如、您可以看到"C3216X7R1E106K160AE"的特性表
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/capacitor/ceramic/mlcc/charasheet/c3216x7r1e106k160ae_200122.pdf 和"C3225X7R1E106K250AC"
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢你。