This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:只允许一个脉冲的最大电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22971, TPS22917, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121748/tps22914-maximum-allowable-current-for-one-pulse-only

器件型号:TPS22914

大家好、团队成员。

我想知道在接通时仅发生一次的允许浪涌电流。

µs "A"是由2.5A 电流和300 μ s 脉冲宽度产生的矩形区域、如数据表中的 IPLS (最大脉冲开关电流)所述。

假设"B"是由浪涌电流的峰值创建的矩形区域、浪涌电流在开启和脉宽时仅发生一次。

区域 A >区域 B 是否可以接受?
只有一个浪涌电流脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayato-San、  

    欢迎使用 E2E!

    您所指的 IPLS 规格适用于连续脉冲。  

    浪涌电流的一次性脉冲的指定方式不同。 您知道您期望的浪涌电流是多少吗? 如果低于2.5A、您就可以了。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。


    我 假设的浪涌电流为4.5A。
    持续时间为40美元。

    峰值超过2.5A、但持续时间远小于300us、因此我想知道一个脉冲允许的浪涌电流或如何计算它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayato-San、  

    感谢您的澄清。

    尽管我们没有指定该金额、但请允许我与我们的系统团队联系、看看我们是否可以提供安培时间值、并在8月1日星期一返回给您

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elizabeth-San

    感谢 您的建议。

    请告诉我您与您的系统团队进行检查的结果。

    此致、Hayato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayato-San、  

    您能否在浪涌之后告诉我直流电流?

    在这种情况下、我需要您提供电源配置文件、这似乎需要热仿真。  

    此外、您是否正在使用 TPS22914B 或 TPS22914C?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth - San、

    浪涌后的直流电流:713mA

    电压:+1.8V (典型值)

    使用:TPS22914C

    请使用"功率分布"一词具体说明您要查找的内容。

    附加了浪涌电流波形。

    此致、

    海亚托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayato-San、

    您在这里专门使用 TPS22914C 有什么原因吗? 我认为最好的选择是切换到额定电流更高或压摆率可调(或固定慢到足以降低浪涌电流)的器件。 当然、这是假设在器件导通期间出现浪涌电流。 如果浪涌电流是在通过下游器件的 UVLO 设置后发生的、或基于其他一些事件、则压摆率控制几乎没有意义、您需要使用额定电流更高的器件。  

    有许多可能的选项    、例如 TPS22917 (可调节压摆率控制)、TPS22971 (较高的额定电流)、TPS22918 (可调节压摆率控制)。 我还链接了下面的产品文件夹。

    负载开关产品文件夹

    如果您有任何其他问题、请随时重新打开该帖子。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kalin - San、

    感谢您的建议。

    如果我可以更改为具有较高额定电流的器件、那会很好、但由于 PCB 开发计划的原因、很难更改器件。

    此浪涌电流不是由 TPS22914的开启产生的、而是由下游电路中的另一个事件产生的。
    我正在考虑缓慢地在下游电路中生成事件、但我仍然不知道我们是否可以将电流保持在低于器件的额定电流。

    我提出这个问题是因为如果你能告诉我如何根据电压、电流、时间等计算允许的值、我可以找到一个不需要改变电路或者缓和下游电路事件的指南。

    此致、

    海亚托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayato-San、

    由于最大脉冲的表征方式、我们无法提供与 D/S 中的规格相同的保证计算  

    在打开负载开关之前、您是否能够通过任何方式启用浪涌原因? 如果浪涌电流在器件启用后出现、则无法限制浪涌电流(不确定系统在这方面的详细信息)。 由于压摆率控制、它可以限制足够大的浪涌电流、使其成为一个非问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、

    感谢您在我们的系统没有详细信息的情况下提出的想法。


    我很失望,我们没有得到计算方法。
    如果你在第一份答覆中告诉我你不能提供,我便无须再询问一个星期。

    此致、

    海亚托