This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:用于绘制图3的“效率与输出电流”图的测试电路原理图和 BOM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546C23EVM2-746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123460/tps546c23-test-circuits-schematics-and-bom-used-to-take-efficiency-vs-output-current-plots-of-figure-3

器件型号:TPS546C23

您好!

我的客户希望了解用于获取数据表中图3的“效率与输出电流”图的测试电路原理图和 BOM。
您能否共享所请求的信息?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    BOM 可在 《TPS546C23用户指南》( https://www.ti.com/lit/ug/sluubh5a/sluubh5a.pdf )的第31页找到。 本文档第6页中也提供了测试程序。

    通常、评估模块(EVM)用于为数据表收集的数据。 我相信本例中的具体器件型号是 TPS546C23EVM2-746。 此 EVM 的原理图可在链接的用户指南第5页找到。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的回答。
    我的客户还有一些问题。
    他认为原理图和 BOM 适用于 Vout=1.2V。
    他想知道 Vout=3.3V 时的图是如何绘制的?
    R10从10欧姆更改为55欧姆、以获得 Vout=3.3V?
    还是通过命令将内部基准 DAC 更改为1.65V?
    在这两种情况下、EVM 上的任何其他组件都是相同的?
    还是为了保持环路稳定性、除了 R10以外的其他一些组件也应相应地进行更改?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    用于效率测量的关键参数和条件如图底部所示。 遗憾的是、环路稳定性等不会影响效率、因此我们没有关于 EVM 确切修改方式的信息记录。