Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546C23EVM2-746
您好!
我的客户希望了解用于获取数据表中图3的“效率与输出电流”图的测试电路原理图和 BOM。
您能否共享所请求的信息?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546C23EVM2-746
您好!
我的客户希望了解用于获取数据表中图3的“效率与输出电流”图的测试电路原理图和 BOM。
您能否共享所请求的信息?
此致、
希拉诺
您好 Kazuhiko、
BOM 可在 《TPS546C23用户指南》( https://www.ti.com/lit/ug/sluubh5a/sluubh5a.pdf )的第31页找到。 本文档第6页中也提供了测试程序。
通常、评估模块(EVM)用于为数据表收集的数据。 我相信本例中的具体器件型号是 TPS546C23EVM2-746。 此 EVM 的原理图可在链接的用户指南第5页找到。
谢谢、
Thomas
Thomas、
感谢您的回答。
我的客户还有一些问题。
他认为原理图和 BOM 适用于 Vout=1.2V。
他想知道 Vout=3.3V 时的图是如何绘制的?
R10从10欧姆更改为55欧姆、以获得 Vout=3.3V?
还是通过命令将内部基准 DAC 更改为1.65V?
在这两种情况下、EVM 上的任何其他组件都是相同的?
还是为了保持环路稳定性、除了 R10以外的其他一些组件也应相应地进行更改?
此致、
希拉诺