请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL102 主题中讨论的其他器件: BQ76952
大家好、
我的客户希望找到适用于1S6P 电池单元 的电池监控器和平衡解决方案、并且需要可堆叠、因为我的客户可能会堆叠高达14S6P 的电池单元(总共14个电池监控器)、 每个1S 电池的电压范围为 2.55V 至4.2V、 BQ76PL102似乎只能支持高达12S、 是否有合适的解决方案来满足这些要求?
谢谢、
查尔斯