This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL102:适用于1S6P 锂离子电池的电池监控器

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123669/bq76pl102-battery-monitor-for-1s6p-cell-li-ion-battery

器件型号:BQ76PL102
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、

我的客户希望找到适用于1S6P 电池单元 的电池监控器和平衡解决方案、并且需要可堆叠、因为我的客户可能会堆叠高达14S6P 的电池单元(总共14个电池监控器)、 每个1S 电池的电压范围为 2.55V 至4.2V、 BQ76PL102似乎只能支持高达12S、 是否有合适的解决方案来满足这些要求?  

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、  

    我建议使用 BQ76952。 它支持多达16节电池、并且具有高度可配置性。  该器件可支持2.55V 至4.2V 的电池。

    https://www.ti.com/product/BQ76952 

    在设计过程中、还有大量文档可以帮助客户。

    谢谢、
    Caleb