This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:芯片损坏、导致无电压输出和击穿

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122235/bq24650-chip-damaged-resulting-in-no-voltage-output-and-breakdown

器件型号:BQ24650

大家好、

在客户现场安装200个太阳能控制器5个月。

问题:30芯片已损坏、导致无电压输出和击穿。

使用太阳能充电方案、芯片设计4A 电流、太阳能控制器的参数如下:

  • 最大充电截止电压:14.6V
  • 最大充电电流:4A
  • 电池参数:12V120AH

太阳能电池板参数如下:

细分位置如下图所示:

异常芯片工作波形和良好波形如下:设计用于14.6V、仅14.0V 输出(左侧表示异常、右侧表示正常)

BTST 引脚波形:

HIDRV 引脚波形:

LODRV 引脚波形:

原理图如下:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    发生这种情况时、测得的电池电压是多少? 是否确定没有充电电流? 您能否捕获输入电压、PH 电压、输出电压和充电电流的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户 在这里有12个完全损坏的芯片。

    电池电压为12.2V、充电电流为零;

    无电池:输入电压为24V、输出电压为0.84v、ph=0.84v、芯片损坏、无法正常工作、并且没有充电电流。

    连接蓄电池:输入电压24V、输出电压12.2V、PH=12.2V

    还有两个异常芯片、电池电压为12.2V、充电电流为120mA;

    无电池:输入电压24V、输出电压14.20v、pH=14.20v、

    连接蓄电池:输入电压24V、输出电压12.29v、PH=12.2V

    正常芯片、电池电压12.2V、充电电流3.20a;

    无电池:输入电压24V、输出电压14.60v、pH=14.60v、

    连接电池:输入电压24V、输出电压14.60v、pH=14.20v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请参阅下面我的评论。

    1.电池电压是如何的,有时是14.20V +? 编程的充电电压为12.58V、器件中没有允许电池过度充电的功能。 是否有其他东西连接到电池?

    2.在 VREHG 的最大条件下、再充电阈值可能低至12.19V。这意味着只要您的电池电压在终止充电周期后高于此电压、就不会发生充电。 这仅适用于假设输入/电池尚未移除并重新应用的情况。

    3.如果没有电池,则不会有充电电流。 而是电池缺失检测将运行。

    您能否捕获输入电压、PH 电压、输出电压和充电电流的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.电池电压是如何的,有时是14.20V +? 编程的充电电压为12.58V、器件中没有允许电池过度充电的功能。 是否有其他东西连接到电池?

          控制器程序的充电电压为14.60V、电池电压范围为10.8V~14.6V。 电池直接连接到控制器        输出、而无需其他连接。

    2.在 VREHG 的最大条件下、再充电阈值可能低至12.19V。这意味着只要您的电池电压在终止充电周期后高于此电压、就不会发生充电。 这仅适用于假设输入/电池尚未移除并重新应用的情况。

        控制器的程序充电电压为14.60v。 当电池电压为12.20V 时、应使用4A 的满电流为其充电。

    3.如果没有电池,则不会有充电电流。 而是电池缺失检测将运行。

        当电池的输入电压不是24V 时、控制器的静态电流为15mA、输出电压为14.60V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bq24650测试主板的以下三个板:正常、损坏(输出14.0v)、损坏(输出0V)

    1 μ A、bq24650芯片:

    输入电压(黄色波形)、pH 电压(蓝色波形)

    输入电压(黄色波形)、输出电压(蓝色波形)

    充电电流:

    2 μ A、(输出14.0v) bq24650芯片:

    输入电压(黄色波形)、pH 电压(蓝色波形)

    输入电压(黄色波形)、输出电压(蓝色波形)

    充电电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流:

    3、损坏(输出0V) bq24650芯片:

    输入电压(黄色波形)、pH 电压(蓝色波形)

    输入电压(黄色波形)、输出电压(蓝色波形)

    充电电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果您要将电池电压充电至14.60V、则需要相应地更改 FB 电阻器。 目前、BQ24650将终止12.60V 的充电电压

    2.我们需要对您所需的充电电压与您编程的充电电压进行一些说明。 此充电控制器的设计是将记录的最高电池电压设置为已编程的充电电压。

    3.我不理解你的意见。 当没有连接电池和24V 输入时、输出电压是什么样的(请提供波形)。

    对于其余的图像、我有以下评论。 对于所示的第一个/第二个充电电流、输入电源是不是? 它不是充电电流。 这是转换器的输入电流、它将通过降压转换器并在升高电流的同时降低电压。 您似乎还有一个连接了二极管的系统负载、输入电流也会流过该负载。 充电电流是向实际电池提供的电流、而不是从电源流出的电流。

    您能否确认 PH 节点的开关周期/频率? 是否存在第二个开关频率与第一个开关频率匹配的情况?

    此致、

    Mike Emanuel