Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
大家好、
在客户现场安装200个太阳能控制器5个月。
问题:30芯片已损坏、导致无电压输出和击穿。
使用太阳能充电方案、芯片设计4A 电流、太阳能控制器的参数如下:

- 最大充电截止电压:14.6V
- 最大充电电流:4A
- 电池参数:12V120AH
太阳能电池板参数如下:

细分位置如下图所示:


异常芯片工作波形和良好波形如下:设计用于14.6V、仅14.0V 输出(左侧表示异常、右侧表示正常)
BTST 引脚波形:


HIDRV 引脚波形:


LODRV 引脚波形:


原理图如下:


您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
Bq24650测试主板的以下三个板:正常、损坏(输出14.0v)、损坏(输出0V)