This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:启用 CHG 和 DSG 必须满足哪些条件?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123616/bq27z746-what-conditions-must-be-true-for-chg-and-dsg-to-be-enabled

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

 这是 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122472/simply-enable-both-chg-and-dsg-fets/4165037#4165037上的后续内容

 我们将 BQ27Z746用作备用电池系统的一部分。  基本问题是"我们如何确保在系统需要时启用 CHG 和 DSG FET?"

下面是一个用于描述系统的粗略方框图:

在正常情况下、以太网供电可为 RPi4供电。  当电源可用时、它也会使锂电池保持充电状态。

但是、当 POE 发生故障时、系统需要从锂离子电池运行 RPI4。   

存在自举问题:如果 RPi 完全断电、它将无法提供 I2C 命令来配置 BQ27Z746、因此  BQ27Z746必须"自给自足"。  具体而言、如果任一 FET 关闭、Rpi 将不会从电池获取任何功率。  因此、我们需要能够"在正常情况下"保证 FET 将被启用。

我遇到的问题是确定所有使 BQ27Z746能够在启用 FET 的情况下唤醒的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 我应该已经提到、虽然芯片安装在定制 PCB 上、但我已经推出了 I2C 接口并让它与 BQStudio 通信、因此应该可以根据需要轻松检查和修改器件中的任何寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是寄存器当前状态的快照。  (请原谅我的心眼图--如果有更好的方法来传达信息,请告诉我!)  我的'scope 告诉我至少有一个 FET 关闭了--也许是因为芯片处于睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27z746是一款自足的器件、在上电后、如果在过去进行过配置、它将无需配置即可运行。 FET 由复杂的规则集控制(请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluuca6/sluuca6.pdf 第 4章)、这太多了、无法在 E2E 上进行一般讨论。

    您的寄存器屏幕截图显示两个 FET 均已关闭(xchg 和 XDSG 为红色)。  

    请检查 FET 选项(4.3.13)的设置。 监测计在所有情况下都不会在睡眠模式下禁用 FET。 您可以使用该寄存器控制行为。 您的设置是什么?