主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们将 BQ27Z746用作备用电池系统的一部分。 基本问题是"我们如何确保在系统需要时启用 CHG 和 DSG FET?"
下面是一个用于描述系统的粗略方框图:

在正常情况下、以太网供电可为 RPi4供电。 当电源可用时、它也会使锂电池保持充电状态。
但是、当 POE 发生故障时、系统需要从锂离子电池运行 RPI4。
存在自举问题:如果 RPi 完全断电、它将无法提供 I2C 命令来配置 BQ27Z746、因此 BQ27Z746必须"自给自足"。 具体而言、如果任一 FET 关闭、Rpi 将不会从电池获取任何功率。 因此、我们需要能够"在正常情况下"保证 FET 将被启用。
我遇到的问题是确定所有使 BQ27Z746能够在启用 FET 的情况下唤醒的条件。