This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:MOS 驱动器问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612-1EVM, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123359/ucc24612-mos-driver-issue

器件型号:UCC24612

你(们)好

目前在新电路板上使用24612、存在一个问题:栅极无法正常打开、如下图所示(无法使用负载0.5A-5A)
在客户电路板上使用 UCC24612-1EVM 可以正常打开、但在更换 UCC24612-1EVM 的 MOS 后、无法正常打开


此 IC 是否对 MOS 有特殊要求? 是否可以调整外设参数以改善这种现象?
*REG 测量正常
* VCC 测量正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您更改了哪个 Mos 器件型号?

    对于 UCC24612应用、MOSFET Rdson 应高于4.5m Ω 以进行正确检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了!  

     mΩ 选择 TK56E12N1,RDS (on)= 5.8 μ H

    pdf1.alldatasheet.com/.../TK56E12N1.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    该 EVM 采用带 SMD 封装的19m Ω MOSFET、客户使用带 TO-220封装的5.8m Ω。

    由于引脚电感、控制器可能无法准确检测 VDS、请尝试更改为5*6mm 或8*8mm

    并增加一点 Rdson、以查看它是否有所改进。