请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 你(们)好
目前在新电路板上使用24612、存在一个问题:栅极无法正常打开、如下图所示(无法使用负载0.5A-5A)
在客户电路板上使用 UCC24612-1EVM 可以正常打开、但在更换 UCC24612-1EVM 的 MOS 后、无法正常打开
此 IC 是否对 MOS 有特殊要求? 是否可以调整外设参数以改善这种现象?
*REG 测量正常
* VCC 测量正常