主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 LM2990、 LM61430
大家好、
我们的客户正在考虑将 LM25088用于具有以下规格的音频电子产品应用。
输入电压:12V 至15V
输出电压:-12V
最小输出电流:10mA
最大输出电流:1.1A
此设计将为音频电子产品供电、因此最小开关频率应为400kHz
Webench 生成了下面的设计文件。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/170
根据我们的客户、他 从我们的网站下载了 TINA 参考设计、并根据 Webench 中的电路对其进行了修改、但出于某种原因、它似乎不起作用。 请参阅我们客户提供的 TINA-TI 文件。
他还补充说:
此致、
Danilo