This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:设计审查

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, TINA-TI, LM2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109155/lm25088-design-review

器件型号:LM25088
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM2990LM61430

大家好、

我们的客户正在考虑将 LM25088用于具有以下规格的音频电子产品应用。  

输入电压:12V 至15V
输出电压:-12V
最小输出电流:10mA
最大输出电流:1.1A

此设计将为音频电子产品供电、因此最小开关频率应为400kHz

Webench 生成了下面的设计文件。

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/170

根据我们的客户、他 从我们的网站下载了 TINA 参考设计、并根据 Webench 中的电路对其进行了修改、但出于某种原因、它似乎不起作用。  请参阅我们客户提供的 TINA-TI 文件。

e2e.ti.com/.../GurLM25088.TSC

他还补充说:

我向前移动并制作了 Orcad 原理图、很快就会开始布局。 请参阅附件、并告诉我、您认为这种情况是否合适。
您还可以在此设计中突出显示电流环路路径、它是否通过 LM25088? (数据表布局指南中提到了正降压配置、因此对我来说无用)。 我们非常感谢您提供有关 PCB 布局的任何提示。
在此反相配置中、应将芯片散热焊盘连接到哪个网络。 系统 GND 还是-13V?  

e2e.ti.com/.../LM25088.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    我无法打开 TINA-TI 文件。 看起来文件已损坏。

    DAP 应连接到#6接地引脚。

    电路板布局时、请勿让开关电流流经 IC 的 DAP。  

    电流环路以红色和蓝色突出显示。 请尝试使两个电流环路尽可能小。  

    我尚未检查 LM2990电路、因为该器件不在我的产品线下。 请单独检查电路。  

    看起来这三个节点未连接。请仔细检查。   

    请使用开尔文连接将 CS-CSG 布线直接连接到 R5电流感应电阻器。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是我们客户的回应。

    感谢您的参与、这将帮助我进行适当的布局。
    Attach 是 Tina 原理图、我将其另存为 Tine V7、因此现在可以使用 TINA-TI 打开。 也许您可以看到仿真不起作用的原因。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    未定义在 GurLM25088_v7.TSC 中使用的 MOSFET。 请在此参考电路中使用 MOSFET。 https://www.ti.com/lit/tsc/snvm022 

    此外,请添加0.1欧姆 MOSFET 栅极电阻器。 这将能够解决收敛错误。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    请参阅下面我们客户的反馈。

    我对 GurLM25088_v7.TSC 进行了建议的更改、但没有成功。 问题似乎没有开始振荡。 输出似乎仅在0V 附近产生一些噪声。
     
    我不确定我的行为是什么。 如果这是设计问题或 Tina 的某些设置问题。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    您是否会模拟我修改的随附 TSC 文件? 模型的 GND 引脚似乎必须连接到接地符号
    e2e.ti.com/.../3582.GurLM25088_5F00_v7.TSC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的客户希望获得您的帮助、以查看他们的以下电路板布局。

    e2e.ti.com/.../Negative-Switcher-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../1_5F00_1-amp-negative-switcher4-_2800_1_2900_.brd 

    感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    我打开了.bRD 文件、但在文件中找不到任何可见元素。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是我们客户的回应。

    你能问他他有什么版本的 Allegro 吗? 我的是16.5。

    请参阅 下面 pdf 格式的原理图和电路板布局。

    e2e.ti.com/.../2273.Layout.zip

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    • VIN 电容器应靠近 VIN 引脚。
    • 请勿将 CSG 直接连接到 DAP。
    • R7应靠近 IC。
    • 建议使开关环路尽可能小。 尤其是、'M1漏极到 R5负连接'环路应尽可能小

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的客户已更新原理图和 PCB 布局、并希望申请再次审查。

    e2e.ti.com/.../Revised-schematic-diagram-and-layout.zip

    谢谢!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    它比以前的布局更好。 我认为 C4负极端子和 R5负极端子可通过底层进行连接、从而使开关环路尽可能小。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的反馈。  

    我们的客户评论了 TINA-TI 文件。

    我已检查您发送的修改后的 Tina 文件。 它现在似乎可以工作、但我无法获得-13V 输出。 即使我更改基准电阻器、我也会得到-11V 的最大值。 不确定原因。  

    如果只是软件干扰、请不要担心。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我 刚刚收到了我们客户的这封电子邮件。

    很抱歉,我有点困惑。 C4端子为 VIN 和 GND、那么 R5 -13V 负端子如何连接到 C4?

    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    请参考下图。 您可以使用通孔和底层来连接 R5负极端子。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    关于 TINA 仿真、您必须增加输入电压、请提供24V 电压并进行仔细检查。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅以下客户的意见。

    在 PCB 布局上,我仍然不理解他的说法。 他的图显示了-13V R5的负极侧与 GND 平面之间的连接。 这不是短路吗? 或者,他可能会说不实际连接它们,而只是使 R5负极侧物理接近 GND?
    Tina。 是的、当增大输入电压时、输出电压确实会变为-13V、但这是软件异常还是实际硬件上的异常情况? 实际情况下、我的输入为+13V、开关应产生-13V 电压。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是我们客户的另一封电子邮件。

    随附的是显示您的专家要求执行的操作的图。 我不理解这一点。 他要求我将-13V 连接到 GND?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我是否可以请求更新此查询。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Eric 目前是 OOO、所以我可以尝试回答。

    由于这是 IBB 电路、原理图中的"GND"是正输出电压端子。 -13V 是负输出电压(-VOUT)端子、因此这些显然不应直接连接。 建议使用这些节点之间的电容器(实际上是输出电容器)。 此外、使用从 VIN 到-VOUT 的陶瓷电容器、因为这可为 FET 提供高频电流。

    PS:我们拥有可更轻松、更高效地实现此 IBB 应用(-12V/1.1A)的转换器(具有集成 FET)、例如 LM61430/40 36V、3A/4A 转换器系列。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的评论。 这是我们客户的反馈、

    我做了更多的家庭作业、并了解了有关布局的更多信息。 我完全更改了设计。
    我从2层变为4层、底部作为实心 GND 平面、第2层也作为 GND。
    我使交流环路小得多。
    有两件事可能不好。
    基准信号的开尔文连接现在在 MOSFET 下方运行、但 MOSFET 下方有一个 GND 层来隔离它。 然而、我正在消声一些开关电流也会流过接地层、并可能产生噪声?
    2. VIN 电容器 GND 端子通过 VIAS 到达 GND 层。 这些过孔足以承载电流。  
    所有这些更改是整体良好还是布局不佳还是良好?
    请参阅附加文件。
    此外、他还想 知道 Tina 仿真有什么问题、以及它为什么不能按预期运行。 输入电压为13V、输出电压为-13V。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    1. 看起来不错。  

    2.看起来也不错。  

    请考虑在 R5和 C19之间找到 C19。  

    请尝试使高侧驱动器开关环路尽可能小(HG-MOSFET-SW 环路)   

    谢谢

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的评论。 他 还想 知道 Tina 仿真有什么问题、以及它为什么不能按预期运行。 输入电压为13V、输出电压为-13V。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    关于 TINA 仿真、您必须增加输入电压、请提供24V 电压、因为输入电源连接在高侧 MOSFET 的漏极和 VOUT 的负极连接之间。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅我们客户的评论。

    我不确定我是否理解此答案:

    答案。 请考虑在 R5和 C19之间找到 C19。  
     
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    抱歉、拼写错误。  它应"在 R5和 C13之间找到 C19 "。  

    通过将 C19放置在比 C13更靠近开关节点的位置、可以更高效地观察高频噪声。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推广 BSR-WV 器件。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    - Eric Lee (应用工程)