请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 意外关闭 VLI。
LMG1210配置为独立输入模式(IIT)。
绿色 VLO 信号应复制品红色 VLI 信号。 但是、VLO 在最后四个周期中失真、然后下拉至零。 同时、高侧栅极信号 VHO-VHS 运行良好。
导致此问题的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Cong、
出现此问题后、器件是否仍然正常、或者 IC 是否断开? 在何议员继续工作的情况下,本条例有问题,这种情况并不常见。 您能否分享有关系统的更多详细信息、包括工作频率和电压电平? 或类似的示波器捕获、但具有可见刻度的示波器捕获也会起作用。
此外、您能否测量 DHL 和 DLH 引脚? 一种可能性是噪声可能会从高压摆率信号耦合到引脚中、并导致器件错误地进入 PWM 模式。 唯一不能解释的是、LO 输出似乎被锁存而不是仅仅失真。 如果您愿意分享、原理图也会很有帮助。
谢谢、
Alex M.