请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS66021 "我们目前有一款使用 TPS66021器件的产品、但我们注意到温度范围为-10至85、而标准温度范围为-40至85。 这是否始终是器件的温度范围、还是在最新版本的数据表上更新了温度范围? 低端限制的原因是什么? 如果我们将器件运行到-40、会怎么样? 我想 了解这对我们系统的影响。 两个输入上的器件输入电压均为5V、其中一个直接来自 USB 端口、另一个电源输入来自开关稳压器。"