This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66021:温度范围

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123261/tps66021-temp-range

器件型号:TPS66021

"我们目前有一款使用 TPS66021器件的产品、但我们注意到温度范围为-10至85、而标准温度范围为-40至85。  这是否始终是器件的温度范围、还是在最新版本的数据表上更新了温度范围?  低端限制的原因是什么?  如果我们将器件运行到-40、会怎么样?  我想 了解这对我们系统的影响。  两个输入上的器件输入电压均为5V、其中一个直接来自 USB 端口、另一个电源输入来自开关稳压器。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、  

    我需要向团队核实具体的温度范围。 在 TPS66021的数据表中、您可以在第4页上查看绝对最大额定值(存储温度范围为-55至150摄氏度)、但这些是绝对最大额定值、不建议超出这些限值。 请参阅以下建议的工作条件:

    我将与我的团队联系、明天再联系您。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    温度范围是器件的测试位置、可确保 正常运行。 如果将产品置于温度范围之外、我们无法保证其功能正常工作。 如前所述、有关建议和最大工作条件、请参阅数据表。  

    此致、

    林德华