你(们)好
我有一个与低相位裕度(39度)相关的问题、其中一 个电源轨 是我仿真和设计的。
通常、建议使用超过45度的温度以实现稳定的系统。 在这种情况下、相补角较小、我们可以做什么?
分享设计要求和原理图、WebBench 仿真设计和仿真结果供您参考。
设计要求是如此
VIN= 5V (4.75V-5.25V)
2、纹波= 10mV
3.输出电压容值= 1%(8.8mV)
Iout= 2A 至2.5A

现在、如果我将频率从2.2MHz 更改为1MHz、则相位裕度会增加。


但是、数据表中提到、对于输出电压低于3.3V 且输入电压=5V 的情况、FSW=2.2MHz。

现在、如果我将 S-CONF 引脚接地以选择1MHz、它是否正常?

请检查并建议在保持占空比的同时提高相位裕度吗?