Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24600EVM, BQ77915
Thread 中讨论的其他部件:、 BQ77915
尊敬的 TI 支持:
经过一些测试、BQ24600充电器上的低侧 MOSFET (Q6、请参阅随附的原理图)因短路而灼伤。 在此期间、仅连接了电池、因此我假设以下电流路径:从 VCC - R47 - L1 - Q6到 GND。 由于栅极和源极之间没有电阻器、MOSFET 栅极可能会保持充电状态。 数据表中未提及此电阻器、BQ24600EVM 中也不存在此电阻器、因此我假设此电阻器位于 IC 内部。 如果我在 Q6的栅极和源极之间放置一个10kOhm 电阻器、应该可以吗? 你怎么看?
提前感谢您、
Stefano