Other Parts Discussed in Thread: LM5002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5002各位专家、您好!
我的客户正在寻找符合以下要求的电荷泵器件。
输出电压:24V
输出电流:大约10mA
电流消耗:1mA 或更低
问题1:
您是否有符合这些要求的电荷泵器件?
问题2:
如果没有、您是否有符合这些要求的电路配置?
谢谢、此致、
山本顺锡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brigitte、
感谢您回复我的消息。
[引用 userid="6918" url="~//sup/ power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119345/searing-for-a-low-f適 合的电荷泵器件/4154543#4154543"]可以在电荷泵转换器中添加更多的飞跨电容器和一些二极管,但这些电压可能适用于检查器件的输入电压范围[报价]。您能否分享应用手册等参考资料?
输入电压为12V。
谢谢你。
此致、
山本顺锡。
您好、Shunsuke、
很抱歉耽误你的回答。 我们没有可用于12V 至24V 输出的电荷泵。 您可以使用 LM5002等升压转换器。
另一方面、如果系统中有开关节点、则可以创建电荷泵、如以下应用手册中所示: 分立式电荷泵设计(TI.com)
此致、
Brigitte